This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881输出问题

Guru**** 2556410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373-4EVM-758, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034111/tps23881-tps23881-output-issue

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS2373-4EVM-758

亲爱的达尔文·费尔南德斯先生:

我已收到 TPS2373-4EVM-758演示板和 测试。 但 它具有开启问题 、导致空载时无输出电压(输入需要重新启动才能具有5V 输出)。 我不知道问题是什么? 你有什么建议吗?  谢谢。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、  

    您是否使用 TPS23881 PSE 为电路板供电?
    如果是这样、则可能在无负载时不满足 MPS 要求、因此 PSE 会关闭电源。 这符合 IEEE802.3标准、因此这是正常的。  

    在客户应用中、负载通常始终具有一些电流来为 MCU 和其他功能供电、因此极不可能出现空载情况。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael P.:  

    我确定使用 TPS23881 PSE 测试和 TPS2373-4EVM-758演示板。 以前曾与 Darwin Fernandez 讨论过此问题。您可以查看随附的文件并了解有关此问题的更多信息。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../TPS23881_5F00_-no-output-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、  

    重启问题可能是 MPS、它将传递 PoE 握手和浪涌、但无法向 PSE 提供所需的 MPS 信号。  

    如果 PSE 在500ms 左右后切断电源、这是由于不符合 MPS 信号。 IEEE802.3标准具有最低维持功率特征(MPS)信号、该信号需要以大约10mA 的电流发送到 PSE。 很多时候、在电路板首次上电期间、输出端没有连接负载。 某些设计在未连接负载时不会消耗这么大的电流。 这在二极管反激式中更为常见、因为它们更容易滑入不连续导通模式(DCM)、这会显著降低总输入电流。 尝试向设计的输出端添加一些负载、以使输入电流超过 MPS 信号最小值。 这种行为的特点是 PoE 握手和上电成功、但在500ms 左右之后、输入功率会切断、输出也会下降。 这种行为通常是 MPS 信号。

    您可以在 VDD_VSS 波形上看到此行为。 您将看到有效的 PoE 信号和启动、但在指定时间 VDD_VSS 变为0V 后、周期重新开始。  

    您能否将其排除为原因?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们真的找不到 任何问题原因。我们是否可以向您发送错误的商品进行分析? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否先发送 VDD_VSS 的波形?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    Picture1:错误单元稳定波形(CH1_VPWR;CH2_VDD)

    Picture2:错误的单元启动波形(CH1_VPWR;CH2_VDD)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    看我们的谈话、我怀疑您测试的 PD 存在浪涌问题。 EVM 是否通过浪涌测试? 您可以采用相同的波形进行协商吗? 如果 EVM 通过并能够加电、则可以说您测试的另一个 PD 处于边缘状态。 您可能应该使用 EVM 进行测试。