This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037588/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070

您好!

在 UCC28070的 Tina ti 文件中,输出端有两个电容器。 实际输出电容器是什么?是 C17还是 C18?

如何计算电路的 RLBoost 值。 设计工具中未提及其计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mownika:

    C17和 C18均为输出电容器、但 C17仅为47nF、因此本质上用作高频滤波器。  您会认为主要输出电容为 C18、100uF。

    有关升压、请参阅 UCC28070数据表中的 P31 8.2.2.3节。