请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25611D
关于 BQ2511D、我想确认以下两点。
1.如果使用 D+和 D-两端短路的交流适配器,
此 IC 能否检查交流适配器的电流容量?
2.如果插入了 D+和 D-两端的500mA 交流适配器,
发生什么事了?
----------------------------------------
Kimitaka Kawase
Aillis 公司
地址:千代田区玉瑞町1-10-1号玉瑞町大厦11楼
日本东京至、邮编:100-0006、
电话号码:+81-80-3152-0969 (直拨)
网址: https://aillis.jp/
电子邮件:kimitaka.kawase@aillis.jp