This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:数据表中的应用

Guru**** 2525040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036494/lm51561-application-in-datasheet

器件型号:LM51561

您好!

我的客户需要帮助。

此原理图符合 Webench:

webench.ti.com/.../64

性能:通过切换电源、输入电压为24V。 上电时输出电压为0V。 在上电3秒后、开关电源将具有过流保护。 电压正在降低。 变压器很热、甚至有气味。 我尝试了两次、但情况是一样的。 我测试了输入和输出。 它不对 GND 短路。
问题1:我是否可以知道此设计是如何工作的?
问题2:如何计算输出电压? 为什么反馈未连接到 FB 引脚、而 COMP 引脚?
问题3:如何计算变压器的规格? 输入电压为24V (8V~36V)。 输出电压为12V。 输出电流为5A。 总负载约为8A。 假设有两个反激电路连接到单独的 GND。

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chong、

    您能否分享清晰的原理图? 我无法读取。

    也请共享 Webench 文件。

    问题1:应遵循以下应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/snva866

    问题2:您已经在将输出电压与次级侧的基准电压进行比较、因此无需使用内部误差放大器来重复此比较。 光耦合器的输出用于通过影响 COMP 信号直接设置占空比。

    问题3:请检查上述应用手册是否解答了您的问题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望所附的原理图能清晰明了。

    可从 webench.ti.com/.../64获取 Webench

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chong、

    该原理图比最后一个原理图略好、但仍然难以阅读。 请使用此快速入门计算器查看设计 https://www.ti.com/lit/zip/snvc240?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brigitte  

    您能否打开单词?文件格式为.docx。如果无法打开 Orcad?e2e.ti.com/.../LM51561_CD53C06F9496BB793575EF8D_.docx

    此致

    Bai LI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAI LI、您好!

    我可以打开文档这个词、原理图在这里是可读的。 谢谢你。

    快速入门计算器可用于检查您的外部组件是否适合您的应用。

    此致、
    Brigitte