This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:UCC27424的替代产品?

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424, UCC27324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037511/ucc27424-replacement-for-ucc27424

器件型号:UCC27424
主题中讨论的其他器件: UCC27324

如果使能功能未被使用、UCC27424是否可被 UCC27324替代?

非常感谢、

Docwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Docwat、

    这些器件是引脚对引脚、几乎具有完全相同的规格、因此无需担心。 至于现在为 NC 的使能引脚、最好保持未连接状态、但如果它们连接到微控制器、甚至通过下拉接地、则仍然可以。 这些引脚在内部未连接、因此无论您对其应用什么内容都无关紧要。

    谢谢、

    Alex Mazany