This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790EVM:未为4S1P 电池组充电

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036875/bq25790evm-not-charging-a-4s1p-battery-pack

器件型号:BQ25790EVM

您好!

我使用 BQ25790EVM 通过12V 输入电源为4S1P 电池组充电。 请找到随附的设置图片。 评估板未为电池充电、但以下条件有效:

EN_CHG 位设置为1、CE 引脚为低电平。

2. TS 引脚上无热敏电阻故障。

3.无安全定时器故障。  

电池电压为@ 15.62V、我附上了寄存器数据供您参考。 如果你能向正确的方向指出我、那将是很好的。

 e2e.ti.com/.../BQ25790RegisterDump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、您好!

    请 检查电路板顶部的 ILIM_HIZ 跳线。  如果 ILIM_HIZ 与 GND 相同、则充电器处于 HiZ 模式。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    JP23"EN HIZ"处没有跳线。  

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    JP23"EN HIZ"处没有跳线。  

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet、

    将不会有跳线、100k 欧姆电阻器会将 ILIM_HIZ 拉至接地、从而启用 HiZ 模式。  您将需要在2个跳线的上安装一个分流器、用于将 ILIM_HIZ 电压设置为高于接地值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    明白了。 充电器工作正常。 非常感谢您的观看。

    此致、

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    明白了。 充电器工作正常。 非常感谢您的观看。

    此致、

    Puneet