This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:LED 驱动器应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036743/tps62903-led-driver-application

器件型号:TPS62903

大家好、

我们的客户希望将 TPS62903用作 LED 驱动器、如数据表图8-80中所示。 他们进行了如下调查;

-我们的光源产品具有闪光灯模式,EN 引脚的最小开关频率是多少?
-可以使用 SS/TR 引脚将 FB 引脚的电压轻松设置为低于标称值。 FB 引脚的最小电压是多少? 我们可以将其设置为大约10mV 吗?
-请参见数据表第10页的图片。 如果我们要使用200~400Hz PWM 来控制 LED 的亮度、我们应该怎么做?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    SS 和 FB 之间的比率为0.75。 这意味着 FB 设置为0.6V、SS 可低至0.8V。  

    请参阅此应用手册。  它与 TPS62903的概念相同。

    https://www.ti.com/lit/an/slva451a/slva451a.pdf?ts=1631720503281

    在最短的 EN 时间内、我将就此向您返回。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    EN 生效所需的典型时间为0.6ms。 (最大1.8ms)

    对于200Hz 至400Hz (2.5ms 至5ms)、这对于 EN 来说是足够的时间。  

    请参阅应用手册中的图2。  

    谢谢  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahar、

    感谢您的反馈。

    请回答以下更多问题。 谢谢你。

    我们的光产品有六种电流模式。 如果 EN 引脚的最大影响约为1.8ms、我们就不能使用200Hz 至400Hz PWM 来控制 EN 引脚以调节这六种电流模式。  您是否有针对不同电流模式控制的解决方案? 是否可以使用 MODE/S-CONF 引脚进行200Hz 至400Hz PWM 控制

    -如果 单个电源 LED 的输出电流为3A, 是否可以将 FB 设置为0.1V 或更低? 则效率可保持在大约86%。

    谢谢、此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    您可以使用数据表中的等式19将 VFB 设置为较低的值。  

    MODE/SCONF 引脚可用于设置以选择不同的模式(PFM 和 FPWM 模式)、两个 FSW (1MHz 和2.5MHz)以及反馈(内部与外部)。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahar、

    感谢您的快速响应。

    对于 MODE/SCONF 引脚设置、我不知道 如何处理它。 请参见 下图。 您能否回答以下问题? 谢谢你。

    -在我们的3A 照明产品中,当 FB 引脚的电压设置为<=0.1V 时,我应该选择外部 FB 模式还是 VSET 模式?

    -如果输出放电为是、SW 引脚是否输出电压?如果 输出放电为否、SW 引脚是否保持输出0V?

    - 在强制 PWM 模式下,PWM 的占空比是否固定? 如果没有、如何更改占空比?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    1 -您可以使用外部 FB  

    2 -放电功能的目的是确保器件被禁用时输出电压的一个已定义的下降斜坡、同时在器件关闭时将输出电压保持在接近0V 的水平。 VOS 上连接了一个内部泄放电阻器、该电阻器在器件关断时启用、以确保 VOUT 斜降至0V。  一旦器件被禁用、处于热关断或欠压锁定状态、放电功能就会被启用。 器件禁用后、无论  放电功能如何、器件都将停止开关。

    3 -在 FPWM 中、开关频率保持良好、但脉宽随着负载变化而变化。 对于固定 IOUT、占空比随 VIN/VO 比率变化。  

    谢谢!  

    Tahar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    对于问题3、您可以使用数据表中的等式3来估算 FPWM 和  连续导通模式(CCM)下的吨时间