This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5101B:为什么 LM5101B 高侧的输入和输出波形不同?

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5101B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037063/lm5101b-why-lm5101b-input-and-output-waveform-of-high-side-is-different

器件型号:LM5101B

您好专家、   

 我使用 LM5101B 制造了降压转换器 PCB。    MSP430生成外部高/低信号。   

生成的 PWM 信号 在示波器上没有适当的死区时间问题。    低侧的输入和输出波形 完全同步。

但只有高侧波形会在 输入和输出之间产生很大的差异。  原理图如此简单、如下所示、   

Vcc 为10V、FET 栅极通过4、7ohm R 连接   

哪种情况会导致高侧输入和输出端的波形不匹配?   

 

谢谢、此致、   

YS Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能否提供有关测试条件的更多信息? 例如、当您进行此示波器捕获时、您是否还切换了 LO FET? 降压转换器的输入端是否有电压? 我提出的原因是、您所显示的不匹配可能会导致击穿、从而很容易损坏您的 FET、但这似乎不会发生。 您能否提供同时运行低侧和高侧输入和输出的示波器捕获? 此外、在执行此操作时、请确保没有对降压输入施加电压。 我认为可能会发生的情况是、您仅运行高侧、因为 HS 引脚接地、这会导致奇怪的行为。

    谢谢、

    Alex Mazany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!   

     感谢您的反馈!  

    当然、我驱动 LO FET 为高侧栅极驱动电压电荷的自举电容器充电。   正如您所说的、  我经历过 FET 因击穿条件而燃烧多次。   为了避免 FET 燃烧、  我施加了输入电流传感器、如果不能预期产生大电流、 我关闭了 PWM 开关。  

    在我的测试中,我施加了具有限制电流(大约0.5A)的降压输入电压,以避免 FET 击穿。    

    今天上午、我获得了与附件类似的示波器截图。   但在今天下午 ,我永远不能恢复同样的现象。   我附加了正常条件  

    捕获屏幕 aslo。   

    我不能怀疑示波器通过 无序的示波器生成如此奇怪的波形。   无论如何、我将使用另一个示波器对其进行测试。   如果我将找到相同的条件、   

    我可能需要您再次咨询。   谢谢!   

    拍摄的照片--- 1、2 (奇怪)  3.4 (正常)  

    奇怪 的波形 :  

    PIC 1 : 红色-低门信号,黄色-高门信号                       PIC 2:  红色-低栅极信号、黄色-高栅极信号  

      

    Pic3:红色- LO 门、黄色- HI 门                       Pic4:红色- LO 门、 黄色-输出  

    谢谢、此致、  

    YS Kim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我很高兴听到它现在在工作!  您是否更换了 IC? 还是导致奇怪波形的同一 IC 突然开始工作? 如果您更换了 IC、但现在它可以正常工作、则可能已损坏 IC。 如果您没有更换它、但它现在可以正常工作、则可能需要调查您的控制器。 具有4个探针捕获输入信号和两个输出信号的示波器对于诊断问题非常有用。 我会将此标记为已解决、但如果问题再次出现或您有其他问题、请随时再次回复。

    谢谢、

    Alex Mazany