This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:启用功能

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037031/ucc28251-enable-functionality

器件型号:UCC28251

大家好、

无论启用还是禁用 IC、我都要使用逻辑高电平或低电平直接控制。

问题是、由于其脉冲使能功能、我犹豫是否要使用 EN 引脚。
根据数据表第16页"如果 EN 下降沿发生在 SS 电压达到0.3V 之前、EN 引脚上的使能信号被视为脉冲。"

我担心、如果我要馈送到 EN 引脚的电平使能信号不是完全干净(例如开关抖动或电磁干扰)、它可能会被检测为脉冲而不是电平、这意味着失去控制。
EN 上的输入电平将较低、但由于上一个短路脉冲、IC 仍将启用。 (如数据表中的图22所示)

我已尝试以下方法来规避该问题:

  • 在 OVP/OTP 上使用高电平信号来禁用 IC。
    这是可行的、但再次启用时、它会开始进入断续模式、这是不可取的。
  • 将 SS 引脚下拉至接地、而不是使用 EN 引脚。
    在数据表第24页中、"将 SS 引脚拉至接地、外部也会关断控制器。"
    这适用于 OUTA 和 OUTB 信号、但遗憾的是 SRA 和 SRB 会继续运行。
  • 通过将 EN 信号的下降沿延迟几毫秒(软启动时间的~ 20%)来清理信号。
    这是显而易见的解决方案、但它也会延迟关断反应时间、并不是一种避开 EN 脉冲使能特性的巧妙解决方案。

您对如何实现完全可靠的电平启用功能以启用或禁用所有四个 PWM 输出有任何进一步的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

     μs 最小脉冲宽度为3.2 μ s、您从数据表中引用的条件是在 SS 期间忽略 EN 下降沿信号-您是否确实需要在 SS 期间进行 EN 控制?这是否是一个合理的问题? 如果是、最好的做法是确保 EN 信号可靠、而不会抖动或抖动。 如果您的 EN 抖动、则可以考虑使用外部边沿触发的锁存器、该锁存器监控 EN 信号的第一个上升边沿并将输出设置为锁存、直到锁存器复位。 您必须根据系统中可用的内容建立适当的复位控制信号。 祝您好运、感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    感谢您的快速回复。

    在我的应用中、在软启动期间出现伪波信号或不良开关瞬变的可能性相对较小、但这并不是不可能的。
    由于我必须构建一个安全且具有弹性的系统(具有足够的输出功率和电压以达到致命目的)、因此我必须解决这个潜在的误差条件。
    当然、我有冗余的安全系统、但每个冗余部件都应该是可靠的。

    您提出的解决方案类似于我的第三种方法:预调节 EN 信号以抑制任何可能触发 UCC28251脉冲检测功能的转换

    在我的情况下、我可能会意识到这一点、通过将简单的 RC 低通与二极管一起使用、从而使电容器快速充电并缓慢放电。 这样、任何寄生脉冲的下降沿都将延迟足够长的时间、以便检测到电平使能。
    EN 引脚上的最小输入转换上升和下降速率是否有限制?
    如果是、我需要额外的施密特触发器来加快慢速转换。

    因此、我认为没有胶合逻辑就无法实现完全可靠的电平启用、这些都是我拥有的选项?

    此致
    Martin Haberzettl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    我已经看到一些非常糟糕的 EN 信号、甚至 RC 也无法可靠地抑制、具体取决于 EN 信号抖动/抖动发生的时间。 具有复位功能的 SR 边沿触发锁存器似乎是最具项目符号的、甚至可能是您在边沿触发锁存器前端建议的一定量的 RCD 滤波器。 无论如何,我相信我们对你提出的问题至少会作出较高的回答。 在您所描述的系统中、我的选择是外部信号预调节/滤波和逻辑、以便向 UCC28251引入可靠的 EN 信号。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M