This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:直流输出电压的精度

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037260/ucd9222-accuracy-of-dc-output-voltages

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD7242

您好!

我正在使用 TMS320C6678ACYP DSP 进行新设计。 对于 CVDD 和 CVDD1电源轨、我将使用 UCD9222和 UCD7242 (同步模式)进行设计。 器件的通道1将使用来自 DSP 的 VID 来设置输出电压。 UCD9222的通道2将被设定为提供 CVDD 1.0V 电平。 对于 UCD7242输出旁路电容器和电感器、我遵循 EVM 设计、DSP 去耦电容器也是如此。 我想基于 EVM 的开关频率大约为799KHz。 UCD9222上 EADC 的抗混叠滤波器由1K 电阻器和560pF 电容器组成。 TI C6678功耗电子表格估计我需要9.1A 的 CVDD 和1.7A 的 CVDD。 阅读完所有文档后、我找不到关于这种布置的输出电压精度的任何讨论。 CVDD 和 CVDD1电压轨的输出直流电压精度应该是多少? 感谢你的帮助。

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    我想您所寻找的是设定点的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Derrick、

    我将使用+/-50mV 作为 CVDD 和 CVDD1的直流精度。

    此致、
    Larry