This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:控制 IC 上的几个部件(用户寄存器和 NVRAM 程序期间的压降)。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037449/tps53681-couple-of-items-on-control-ic-user-register-and-voltage-drop-during-nvram-program

器件型号:TPS53681

您好!  

是否有任何供用户使用的免费寄存器、如果可能、我们希望将固件版本号放入某个寄存器中。 如果有这样的寄存器、它的名称是什么、它有多大?

2.将 FW 编程到 NVRAM 时,如果断电,会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Janne、

    下面是一些供用户编辑的寄存器。 您还可以将校验和寄存器用于不同的配置。 代码。

    否则、编程肯定不会成功、即使可能也会损坏 NVM 阵列。