This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:PD 数据

Guru**** 2510895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033816/tlv62569-data-of-pd

器件型号:TLV62569

尊敬的团队

您能不能帮助提供  TLV62569PDRLR 的 TC (max)、PD。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    您的工作条件和负载是什么?

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,法赫恩

     运行条件如下所示。

    1. 3.3V 至1.5V、2A
    2. 3.3V 至1.8V、1A

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    根据我的工作条件计算结果、但使用 Webench 工具提供的原理图:

    Tcmax @2A、1.5V =148.56°C、PD @25度=653.36mW

    Tcmax @1A、1.8V =149.59°C、 PD@25度=185.09mW

    使用的原理图:

    如果您想使用原理图进行计算、我建议您使用 TI 的 Webench Power Designer 工具来获取运行条件下的功率耗散数据。 您可以编辑原理图并分析 PD 数据。

    要计算 TC、您可以查看以下文章。

    e2e.ti.com/.../IC-Package-thermal-metrics_2800_1_2900_.pdf

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 您可以通过在此处发布您的评论来重新打开它。

    谢谢你。

    此致、

    法赫恩