This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:在某些输入电压下具有奇怪的开关行为/高 IQ

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5175EVM-HD, PMP20774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032992/lm5175-weird-switching-behaviour-high-iq-at-some-input-voltages

器件型号:LM5175

我正在尝试使用 LM5175设计降压/升压稳压器。 我需要将23-33.6V (8s 锂电池)转换为稳定的24V @ 5A。
我已根据 LM5175EVM-HD 和 Excel 计算器工具创建了原理图和布局。

使能电阻器为0欧姆、因为我计划稍后安装一些电阻器以进行 UVLO 测试。 现在、EN 通过0欧姆电阻器连接到 VIN。
也可以像这样放置模式电阻器来进行测试、现在安装了100K 接地、这将导致 CCM 运行并启用断续模式。
RC 缓冲器值刚刚从参考设计中复制、必须在之后计算(如有必要)。 它们现在根据原理图进行安装。

原理图如下:

这是电路板布局。 仅显示顶部铜、因为其余铜主要是 GND 层。 底层(4层电路板)用于栅极信号和电流测量信号

测试设置如下:

该电路输出24V 电压、因此可以正常工作。 在某些输入电压下、电路是稳定的、我可以以96.5%的效率提供5A 负载。 电感器和 MOSFET 不是最低的 DCR/RDS 类型、因此没关系。 Iq 稍高、电流为35mA。 不过、也有一些问题。 根据输入电压和负载电流、我觉得开关可能会变得不稳定。

我观察到的情况:

升压 MOSFET 在正常进入降压模式(28V 输入电压、24V 输出电压)时开始开关
降压 FET 在正常进入升压模式(20V 输入电压、24V 输出电压)时开始开关
-在某些开关周期中,栅极驱动信号会出现可怕 的振铃,这在 SW1/SW2和 Vin/Vout 节点上也可见
-发生上述情况时,整个电路(无负载)的 IQ 变得很糟糕(>70-150mA)。
-在某些输入电压下,效率也会急剧下降,从而使电路散热。

这些是 HDRV1 (1)、LDRV1 (2)、HDRV2 (3)和 LDRV2 (4)信号:
在32V 输入电压下、信号看起来相当不错、升压侧驱动器在降压模式下没有预期的活动。 Iq 为35mA。

放大的 HDRV1和 LDRV1显示出良好的转换、也显示了良好的死区时间、因此我假设 FET 不会同时导通。

但是、当输入降至29V 时、驱动器信号开始看起来非常糟糕、Iq 增加到100mA。 IC 和电感器都会开始加热。
此外、由于某种原因、HDRV2和 LDRV2开始开关:

现在放大的 HDRV1和 LDRV1显示出非常糟糕的振铃、在我看来、两个 FET 似乎都导通了很短的时间、就像 HDRV1被保持了几十 ns。
在 HDRV2和 LDR2中也可以看到不良的振铃信号

我不是这些类型的稳压器的专家。 我只能怀疑某种不稳定。 Excel 计算器显示以下图表以及我的组件值:

COMP 电压的测量值约为1.6V、因此这似乎是可以的。

 在输出端无负载的情况下捕获上述栅极驱动器信号。 当负载输出出现不稳定时、效率急剧下降、导致整个东西快速升温。
最后、栅极信号的振铃(第4个示波器图像)也可见(或由?引起) 输入电压/输出电压振铃相当大(几伏)。 它不会损害我们的应用、但我怀疑这对 EMI 有好处。

对于可能导致这些不稳定性的原因、提供任何帮助或见解都将非常有帮助。  更改栅极电阻器和补偿组件是否是一个良好的起点?

聚合物输入/输出电容器: https://nl.mouser.com/datasheet/2/212/1/KEM_A4088_A768-1864506.pdf
陶瓷输入/输出电容器: https://nl.mouser.com/datasheet/2/396/TaiyoYuden_UMR325AC7106MM-P_SS-1888209.pdf
电感
器: https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRP1265A.pdf (10uH)
FET: https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=54662&prodName=TPN11006PL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您使用 LM5175进行设计。 很抱歉、由于劳动节假期前后延长了 PTO。 我们将研究此案例、并在本周星期四通过 COB 回复您。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:
     
    我非常好奇我的设计中可能会出现什么问题。 如果您需要更多信息、请告诉我。
    我附上了原理图的 PDF、与原始帖子中的屏幕截图相比、阅读起来可能更容易。
    感谢您关注此事!

    e2e.ti.com/.../buck_2D00_boost-proto.pdf

    谢谢、
    Thijs
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thijs、

    再次很抱歉耽误你的时间。  我查看了您的布局和原理图、下面是我的评论、您可以尝试查看是否有任何改进。

    关于开关振铃、您能否使 R2=R3=R6=R7 Ω。

    对于29V 下的工作电压、电路似乎进入降压/升压转换模式。 您能否更改以下组件并查看电路是否能够在29V 输入电压下更稳定?

    • C15 = 100pF
    • R12=10k
    • C13=15nF
    • C14=470pF

    谢谢、

    Youhao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    这次我要对拖延表示歉意。  遗憾的是、我们的电子负载在我的测试过程中死亡(我希望不是因为这个 PSU 板)、所以在负载下测试电路需要几天的时间。 但我确实进行了您建议的更改。 我手头没有确切的价值观、但确实取得了一些进展。 我使用了以下值:

    • C15 = 100pF
    • R12=10k
    • C13=10nF
    • C14=680pF
    • R2=R3=R6=R7=5 Ω(10//10)。

    我注意到、一旦 HDRV1和 LDRV1的关断时间低于100ns、LM5175就会进入降压/升压转换模式。
    当开关频率从300kHz 降低到150kHz 时、这种情况会在大约27V 而不是29V 时发生。 与现有参考设计相比、我确实选择了非常高的电感器值、以便将纹波电流保持在33.6Vin (此设计的最大 Vin)、大约为平均电流的1/3。 我可能会再对此进行一些研究。 我计划在看到 使用 此完全相同 IC 的 PMP20774参考设计后、还添加 USB-C 充电功能。 使用较高值的电感器、从33V 输出5V 电压可能更容易。

    该电路在降压/升压转换模式下非常稳定。 通过24V->24V 转换、该电路在5A 负载下以97.7%的效率运行、并且几乎不会变热。 降压/升压转换期间的这些短暂瞬变消失了、看起来一切都正常。  

    栅极电阻器现在为5R。 它确实对振铃有帮助很多。 FET 中的功率耗散似乎根本不受影响。 在电路在25Vin 下提供1A 负载电流的情况下捕获了以下信号:HDRV1 (1) LDRV1 (2) HDRV2 (3) LDRV2 (4)

    gate switching signals 1A load

    即使使用新的补偿组件、对负载瞬态的响应也非常好。 这显示了 Vout 上的0至4A 负载瞬态:

    我遇到的最后一个问题是:VIN 节点显示的电压瞬变非常高。  当 SW1被拉至高电平(在降压模式运行期间)时、似乎会发生这种情况。 输出端的最高瞬态在开关期间约为500mVpp。 对于输入、这几乎为10Vpp、即使输入和输出端的陶瓷电容和大容量电容也非常相似。 我添加了两个10uF 50V 和一个100nF 50V 陶瓷电容器、但这似乎没有任何作用。
    下面的屏幕截图显示了陶瓷输入电容器上的 Vin (1)、分流器后的 SW1 (2)、SW2 (3)和 Vout (4):

    Vin ripple

    在 SW1的上升沿放大:

    Vin ripple zoomed in

    似乎有理由担心10Vpp 纹波。 您是否对导致此行为的原因有任何想法? 它是否可以与 RC 缓冲器有任何关系? 我只是复制了参考设计的值、因此这里可能会出错而不是好。

    非常感谢这些提示、到目前为止、它非常有帮助。  

    -Thijs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thijs、

    感谢您的更新、我很高兴听到这些改进。   关于 Vin 振铃、由于常规探针的接地引线较长、测量可能会出错。  您是否可以使用所附图片中所示的短接地导线、并将其放置在电容器上?  

    关于输出电压的500mV 下冲、通常可以将其减少(1)增加更多的输出电容器和/或(2)增加环路交叉频率。   

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhao:

    测量是通过 PCB 底部的 U.fl 同轴电缆连接器进行的。 然后将其调整为 SMA、然后使用另一条连接到 BNC 的电缆。 同轴电缆的总长度约为30cm。 事实证明、这仍然不够好。 对于此测量、我刚取下 U.fl 连接器、并将同轴电缆直接焊接到输入电容上:


    纹波现在对我来说似乎正常。 在添加100nF 10uF 电容器后设法将其降低一点:

    至于负载瞬态期间的过冲/下冲、我们现在拥有的功能对我们的应用来说已经非常好了。 由于它现在看起来非常稳定、我不会再触摸它了。  

    感谢您的支持!

    -Thijs