This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:EN 引脚设计

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037326/tps54531-en-pin-design

器件型号:TPS54531

大家好、

请帮助确认适用于输入电压为12V 至输出电压为5V 的应用的 EN 引脚设计、现在、当 EN 处于活动状态时、输出电压为2.7V。

在电感断开后进行测量。 PH 引脚电压为2.7V、输出电压为无电压。 此时、EN 引脚上的 MCU 将 LO 电压拉至0.5V (电感未断开时为0.01V);
稍后、测量电感上半部分。 当 MCU 将 LO 电压拉至0.01V 时、Vout 2.7V 波形没有 PWM 方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    IC 无法正常输出5V 电压、对吧?  

    电感是多少?  

    2.您可以向我发送布局文件吗? 屏幕截图正常。  

    3.为什么要为引导添加10欧姆电阻?  

    Cout 是陶瓷电容器?  

    5.在测试时不要打开电感器。