This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD7242:电源配置错误

Guru**** 2812085 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657, UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035311/ucd7242-power-configuration-error

器件型号:UCD7242
主题中讨论的其他器件:TMS320C6657UCD9222

我们使用具有 UCD9222 IC 的 UCD7242为 DSP TMS320C6657提供1.3V 电源。 如果 UCD7242引脚14上的 SWA 输出为0V、则可通过 Fusion Designer 工具成功对 UCD 进行编程。

PL 建议任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以共享 UCD9222项目文件吗?  

    如何设置 UCD9222的 ON/OFF 配置? 如果将其设置为仅控制、则必须切换 CONTROL 引脚以启用上电排序

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在生产电路板中遇到了这个问题、70% 的电路板在使用相同的项目文件时工作正常、其余的电路板则不会产生任何波动。 这可能是由于组件的组装、可能是干焊或安装不当造成的。 您能否建议可能的引脚进行故障排除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.您在引脚26处是否有 PWM 信号?

    2. UCD9222是否报告了任何故障? 您可以打开 Fusion GUI 进行检查吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚26提供 PWM 信号

    2. UCD9222中无错误报告。  

    当我们断开  UCD7242输出引脚14上的电感器时、可提供10.6V 的失真方波、而在良好的电路板上、该波形是完全正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否所有40%都存在 SWA 为0V 的问题? 引脚 FLT_A 是什么?  

    SWB 呢? 它是否运行良好?

    您的故障百分比很高、您可以尝试使用 X 射线来比较好板和坏板、以查看任何焊接问题/

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 、引脚26上没有可用的 PWM 信号、FLT_A 为0V/

    SWB 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否确认引脚26上是否存在 PWM、因为您声称存在 PWM。  

    您能否拍摄 UCD9222 GUI 的"Monitor"选项卡的屏幕截图? 如果 UCD9222未报告任何错误、则应存在 PWM 输出。  

    此致

    Yihe