This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431CLP-Z 分流器电流数据表问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431C, TL432, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036607/tl431-tl431clp-z-shunt-current-data-sheet-question

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:TL432

我是业余爱好者。 我购买了一些 TL431CLP-ZS 以了解可调 xx431、即没有满足特定电路设计标准。

与我的典型采购方法一样、我选择了 Mouser、并选择了多个 xx431型号来比较功能和价格。 xx431的大多数制造商/型号都将100mA 列为其最大分流电流限制。 但是、Mouser Compare 函数会将 TI TL431CLP-Z 列为最大分流电流限制为400mA。 因此、我购买了 TI 型号 TL431CLP-Z、因为它具有更高的电流分流能力。

为 TL431CLP-Z 提供的数据表是 TL431/TL432的通用数据表。 本数据表的 TL431C 部分未提供 TL431CLP-Z 较高分流电流能力(400mA)的具体细节。

我找到的唯一有关分流电流限制差异的信息是 TL431CLP-Z 的 TI 产品页面= https://www.ti.com/product/TL431。 它规定了两个标准:
-调节 Iz (最小值)(uA) 400
-输出电流/ Iz (最大值)(mA) 100

请解释这两项标准,并说明在适用这些标准方面存在差异。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在附加研究中、我看到通用模型 TL431C 的动态阻抗为:Vka = Vref、f1kHz、IKA = 1mA 至100mA。 TLCLP-Z 开始稳定在400uA、而 TL431C 开始稳定在1mA 的差异是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    为了实现2.495V 稳压的最小阴极电流、如果 VREF 连接到阴极、TL431C 通常需要400uA 的电流。  请参阅以下内容:

    对于 TL431的所有变化、进入阴极的最大电流都将为100mA。  因此、在典型值为400uA 时、VKA 和 VREF 处的电压将为2.495V。  这是 IMIN 的定义。

    关于动态阻抗、图3和4、测量该规格时、曲线呈线性时更容易。  因此、在阴极电流为1mA 及以上时测量数据。

    如您所见、动态阻抗可从这些曲线中获取、因为阻抗= VKA / IKA。  一旦 VKA = VREF 且 IKA 为1mA 及更高、就可以测量动态阻抗、如图3所示。

    我希望我已经回答了你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ben。 如果我理解正确、TL431CLP-Z 模型与所有其他 TL431模型具有相同的100mA 分流电流最大规格、并且 Mouser 比较表不正确且具有误导性...  Mouser 将400mA 最大分流电流限制表示为运行所需的典型400uA 最小阴极电流。 我将传播该词并通知 Mouser。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    没错。  TL431系列的所有型号都具有相同的100mA 分流电流最大规格。  Mouser 表示 TL431CLP-Z 的最大阴极电流错误