This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22941:电流限制超出数据表中的值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034953/tps22941-current-limit-is-over-value-in-datasheet

器件型号:TPS22941

大家好、

测试 TPS22941的负载开关时、结果超过数据表中的最大值。 测试两个、结果为81mA、84mA。 吹气是测试条件:

1.Vin=3V、

Vout 连接到电子负载。 随着电流的增加、负载开关将获得电流保护。

数据表中的最大值为80mA、与测试结果不同。

您可以在 EVM 中重现它吗?

此致

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Gust、

    您是否在恒流模式下使用电子负载? 如果是、请尝试不使用、看看同一问题是否仍然存在。 已知恒定电流模式下的电子负载会导致具有电流限制的负载开关出现不规则情况。 如果 您未在恒流模式下使用它 、请告诉我、我将在 EVM 上确认。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    不在恒定电流模式下使用它并使用 CR 模式、结果仍然超过80mA。 您可以确认吗? 谢谢。

    此致、

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Gust、

    我将尝试在 EVM 上复制它、并在星期二9/14/21之前返回给您。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的帮助并等待您的结果。

    此致、

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Gust、

    遗憾的是、我们的 EVM 未组装941器件、目前库存不足941。 明天、我将与我的团队联系、了解我们如何为您提供支持、我将与您联系。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Gust、

    您将器件推向超过限制的程度? 为了满足与数据表中规格相同的条件、您需要在器件上至少有0.3V 的压降。 您是在看到您达到极限后停止它、还是继续?

    这些是典型值、因此如果您有外部情况、您可以看到过冲高达81-84mA、但它应该会下降。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    超过80mA 时、器件将受到保护、然后电流将下降。 我已应用 EVM 进行测试。 如果有任何问题、我将对其进行更新。 感谢你的帮助。

    此致、

    很好