This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:IMON 阻抗

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033697/tps2492-imon-impedance

器件型号:TPS2492

注意到 IMON 只能提供1.9mA 的拉电流和60μA μ A 的灌电流。

考虑在 IMON 输出上集成 RC 低通滤波器。 在计算低通截止频率时、是否需要考虑有关 IMON 内部阻抗的任何信息?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的联系。

    您可以在 IMON 引脚上使用时间常数为1us 至10us 的 RC 滤波器。 您是否需要比这更多的滤波?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。 如果没有  IMON 内部阻抗信息、则很难评估截止频率、对吧?

    IMON 具有弱拉电流和灌电流、这是否意味着非常大的内部阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    通常、IMON 输出具有大阻抗。 有关更多详细信息、我需要咨询设计团队、他们需要在哪里运行仿真。

    您能不能澄清此信息的用途。 负载类型是什么?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我打算在 IMON 输出上使用 RC 滤波器、然后直接连接到 ADC。

    哪些 RC 值对于10Hz 截止频率很合适? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我正在检查这个。 下周初我会回来的。

    谢谢、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    请 在 IMON 上使用 R=100kOhm 和 C=100nF 值

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    可能具有 IMON 输出特性、例如 SPICE 模型、以便评估不同 RC 的截止频率?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    遗憾的是、我们没有 关于 IMON 引脚输出特性的详细信息

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    如果您有任何其他问题、请告诉我  

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。