This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:需要替代器件

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5947, TLC5951, LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036031/tlc5947-need-an-alternate-part

器件型号:TLC5947
主题中讨论的其他器件: TLC5951LP5024

您好!

我们已经随 TLC5947一起发货、但现在我看到的所有地方都没有库存、我需要找一个替代器件。  我看到  TLC5951、它具有相同的24个具有灰度控制的 LED 输出、但另外还具有点校正 和亮度 颜色控制。  如果我可以将它们设置为最高亮度并忽略它们、TLC5951 似乎是一种可行的替代方案、但我的微控制器中没有任何额外的数字线路来处理它们。  我能否硬连线点校正和亮度控制的数据线、然后在灰度、直流和 BC 之间共享相同的时钟和锁存线?  我想我可以像对待 TLC5947那样处理灰度线、而其他灰度线每次都将写入最大值?  希望我的问题有道理。  或者、可能还有另一个库存器件可以更好地替换。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家是 ooo,团队将在本周内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、  

    感谢您提供问题的所有具体细节。 TLC5951可作为 TLC5947的替代解决方案、如图所示。 请仔细检查您是否在 TLC5947中使用了4MHz 内部振荡器、因为 TLC5951仅接受外部 CLK 信号。  

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aaron!  我已经订购了一些尝试。  我们在 SCLK 上提供信号、因此我认为我们不依赖于内部振荡器。  手指交叉!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、  

    我对 TLC5951的了解越多、这种变化就越复杂。  我确实在 TLC5947上使用内部振荡器、虽然我在努力遵循 TLC5951数据表、但似乎我需要非常不同的固件、即使我尝试禁用硬件中的点校正和亮度颜色控制。  您是否可以推荐任何其他更易于更改的器件?  我有19个 LED 需要驱动、最大电流为20mA。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、  

    您可以使用 快速搜索 工具筛选出所有需要的 RGB LED 驱动器。 您似乎重点关注灰度控制、因此 LP5024可能不是最佳解决方案、即使它满足"在每个通道上以20mA 最大电流驱动19个 LED "的要求。  

    此致、

    Aaron Bing