This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:请查看 CC/CV 的 SCH

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9061, OPA991, LM5146, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036499/lm5146-please-review-the-sch-of-cc-cv

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件:TLV9061OPA991LM5145

你(们)好

我设计了随附的 CC/CV 电路。

但是、它不执行 CC 操作。

我想在12A 时执行 CC 操作。

有关 CC 电路、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/snva829/snva829.pdf?ts=1631671846201

请查看 CC 电路。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    检查 TLV9061运算放大器是否可以接受14V 输入、即使其电源仅为5V。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将运算放大器 从 TLV9061更改为 OPA991。

    请参阅更改后的 SCH。

    当 R10和 R11的值为68 Ω 时、OPA991的 OUT (#1)为14V。

    因此、当 R10和 R11更改为10K Ω 时、通常会执行5V 输出。

    但是、使用10千欧也会增加 RS1的值。

    如果 RS1的电阻值增大、则会产生热量、并且很难使用。

    并且 CC 操作也不起作用。 请给我一个相关的指南。

    目的是 CC 电路的正常运行。

    让我知道如何提高 LM5146的待机功耗。 工作频率为400KH。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送一个完整的 LM5146快速入门计算器、以便我可以查看设计的损耗情况。 轻负载通常受400kHz 频率下的内核损耗或 MOSFET 开关损耗的影响。

    对于 CC 电路、您可能可以更改反馈电阻器以保持高 R10和 R11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发送一个快速启动解调器。

    请查看解调器。

    e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2-_2D00_0917.xlsm

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    显然、高侧 FET 的 Rdson 太低(以及极高的电容和栅极电荷)。 考虑在高侧更改为更高的 Rdson FET、尤其是在占空比小于50%的情况下。 这也将改善轻负载功率损耗。

    请参见使用80V FET 的 LM5145 EVM。

    此致、

    Tim