This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:VTT ILIM 寄存器

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036730/tps650861-vtt-ilim-register

器件型号:TPS650861

您好!

参考以下链接文档中的此注释:

 https://www.ti.com/lit/ug/swcu188/swcu188.pdf

-  

我在数据表或用户指南中的任何位置找不到具有这些设置的寄存器。    是否有人会将我指引到正确的位置?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    这将是 I2C 地址0x38寄存器0x53

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、在哪里可以找到该特定寄存器的位描述?   此器件是否有 TRM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    共享的所有寄存器映射都在数据表中。 我建议使用 OTP 发生器、因为它将处理该寄存器。 也可以从 OTP 发生器读取该寄存器的设置。

    https://www.ti.com/lit/zip/swca303

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、

    您是否参阅此数据表:

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps650861.pdf

    特别是第83和84页:

    数据表中未介绍其他寄存器。   我怀疑0x53h 就是其中之一。   如果我错了、请通过识别数据表中我可以找到此信息的章节/页码来纠正这一点。

    我还查看了 OTP 生成器脚本工具、发现该脚本将0xA8h 写入 I2C 地址0x38h 的寄存器0x53h。   尽管工具中没有给出任何信息以及该寄存器的实际功能、但我也没有找到任何有关 VTT ILIM 的参考。  

    如果只需要进行写操作、那么第11页 TPS65086100编程手册(第4.5节脚本生成器工作表)中包含的要求进行读-修改-写操作的信息是不正确的。   

     https://www.ti.com/lit/ug/swcu188/swcu188.pdf

    总之、请指明是否需要简单写入(并确认《TPS65086100非易失性存储器编程指南》将进行修订)、或者是否需要读取-修改-写入(并通过寄存器位定义确认寄存器的正确位)。

    Don  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    并非所有寄存器都在数据表中共享。 但这是唯一与寄存器映射共享的文档。

    至于编程指南和 OTP 发生器的解释、 编程指南只是简单地说明了 VTT ILIM 寄存器需要特定的值、因此、如果该寄存器自身被手动更改、确保这些值正确的最佳方法是读取-修改-写入。 但是、OTP 发生器在写入前自动正确设置这些值、因此不需要遵循读取-修改-写入过程。

    总之、OTP 发生器可按原样使用、无需修改即可包含读取。

    谢谢、

    Daniel W