This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC284:UCC28470:IOCC 到底是什么?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC284, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037182/ucc284-ucc28470-what-exactly-is-iocc

器件型号:UCC284
主题中讨论的其他器件: UCC28740

器件数据表摘录:

"IOCC 是恒定电流调节中的目标输出电流"

通过电流感应电阻器测得的电流似乎应为峰值初级电流(次级电流和辅助峰值电流的转换总和)。

那么、IOCC 是预期的峰值初级电流还是其他的东西?

我需要具体细节。

BTW、我认为初级峰值电流为 Ipp (max)。

谢谢、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我在数据表中找不到该摘录。 这是我查看的数据表的链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc284.pdf?ts=1631811258358&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC284。 您能告诉我您在哪里找到了摘录吗? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

    我使用的实际器件是"UCC28470"而非"UCC284"。

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         此零件属于不同的产品线。 我 会将此问题转给相应的专家、以帮助您解决问题。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    IOCC 是器件将传送到负载的最大电流。 我认为数据表中的图17最突出了这一点:

    如果负载要求高于 IOCC 限制、输出电压将如上所示下降。  

    Ipp 是初级峰值变压器电流。 数据表对这两者进行了澄清:

    这有点令人困惑、因为这两个引脚使用相同的 CS 引脚。 CS 引脚上的直接测量将定义 IPP (MAX)。 UCC28740可使用同一引脚限制负载电流、您可以通过数据表中的公式3设置该负载电流:

    这是否有助于回答您的问题?