This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:电池组充电/电池平衡

Guru**** 2814415 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036449/bq77pl900-battery-pack-charging-cell-balancing

器件型号:bq77PL900

我对 bq77PL900电池平衡在我们目前正在生产的电池组中的应用有疑问。  我们在一些新构建的电池组中发现异常(温度异常)、并怀疑这可能是应用问题、非常感谢 TI 团队的意见。

输入问题/请求围绕电池平衡。  根据您的用户指南和应用手册(复制/粘贴于下面的图形)、我们的电池组由采用外部电池平衡(电流感应)电路的12S2P 组成;

根据您的注释(SLUA463)、Rextbal、Rext 和 Cext 的值分别应为100 Ω、10KOhm 和0.01uF。 但是、我们的应用具有以下10欧姆、1千欧和0.01uF 的这些值(一个数量级更短的时间常数)…、复制/粘贴了原理图中的代码段;

已对 FW 进行了调整、以减少/消除温度测试期间的偏移误差(-25°C 至+60°C 均热一小时)、但一些电池组在整个温度范围内的电流测量报告(bq77PL900的 IOUT–引脚29)差异在-0.01A 至+0.06A 之间。

这是由 Rextbal、Rext 和 Cext 的值不遵循建议的值导致的、还是可能的单个电池单元问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    输入滤波电阻器选择1k 是很好的。  应用报告中显示的10k 值可能会显示一些电压测量误差。  

    电池电压的电池平衡电路或输入滤波器值不应影响电流测量。 在电流随电流的温漂情况下、您可以检查感应电阻器的温度系数或检查焊料或电路板铜厚度是否存在变化。  但是、如果是无电流测试、则可能是输入失调电压随温度的变化。  其他需要检查的可能是 IOUT 上的负载、或 R48和 R56的电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见...我们将探讨这些可能的原因。