This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:问题板

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159513/bq27320-problem-board

器件型号:BQ27320
主题中讨论的其他器件:BQ25180

大家好、我设计了一个使用 BQ27320和 BQ25180作为 BMS 的定制板。 我正在监控电路板中的一些奇怪行为、无法找到问题所在。  

USB 用作充电器、它连接到为电池充电的 BMS。 电池后有一个带有一些 MOSFET 的反向电压电路、然后 VBAT (后 MOSFET)进入监测计和 BMS。 PACK -也受 MOSFET 保护、然后进入感测电阻、之后生成整个器件的主 GND。 随附的所有器件均可找到原理图。

我在为设备充电时遇到了奇怪的问题。 当我将电池插入 BQ27320的评估模块并 将负载输出连接到我的电源输入(PACK+、PACK-)时、一切看起来都正常。 我能够为电池充电、监控电流并完美地使用我的器件。

但是、当我断开 EV 模块并将电池插入设备时、电池将无法充电。 我使用了一些连接到 I2C 线路和接地端的导线、以便可以从 BQ Studio 监测计的行为。 我能够从此处校准电量监测计、它能够完美地测量电流消耗和电压。 但是、当我连接 USB 时、未检测到充电、电池未充电。

我 认为 BMS 和反向电压保护不是问题、因为当我将电池与 EV 模块一起使用时、我能够为电池充电。  

当我不使用 BQ Studio 时、如果您认为 I2C 可能会导致一些问题、则电池无法充电。

您能想到我可能犯了什么错误吗?  如果您需要更多信息/原理图/图片、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我绕过了反向电压电路(Just PACK - LINE)、整个系统现在可以工作。 我将 PACK -信号从感测电阻直接连接到 PACK-连接器。

    当我使用 EV 电路板时、电量监测计放置在电池和系统输入之间。 当我使用自己的电路板时、监测计位于反向电压电路后面。

    如果有人向后连接电池、以免损坏系统的其余部分、我真的想使用反向电路。

    您知道我应该如何正确执行此操作吗?

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要监测计通电(即电压 Regin - VSS 处于建议的工作条件内)、监测计就会工作。 我不明白、只要 Q303导通、您的反向电路为什么会阻止这种情况。