This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:当适配器不能满足电流需求时、BQ24780S 能否为负载提供电池辅助电源

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1138002/bq24780s-can-the-bq24780s-realize-the-battery-auxiliary-power-supply-to-the-load-when-the-adapter-cannot-meet-the-current-demand

器件型号:BQ24780S

尊敬的 TI 团队:

当适配器无法满足电流需求时、BQ24780S 是否可以实现负载的电池辅助电源? 如果是、 BQ24780S 如何判断适配器无法满足负载电源要求、然后将升压电池电流与负载同步?

原理图如下所示:

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    根据您的描述、我相信您所寻找的器件功能模式是混合动力升压模式。

    您可以在数据表的第7.4.2节中找到有关如何启用和进入混合动力升压模式的说明。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    另一个问题是 、PROCHOT 引脚监控什么信号、当存在相关信号时、PROCHOT 将执行什么操作?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    对于 PROCHOT (处理器热监控)、请参阅数据表第7.3.5节:CPU 节流的处理器热指示。

    此致。