This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:PCB 布局评估

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159170/bq24800-evaluation-to-the-pcb-layout

器件型号:BQ24800

你(们)好

 

根据 BQ24800 EVM 的用户指南

2.

IC 应靠近开关 MOSFET 的栅极引脚放置,并使栅极驱动信号布线保持短路,以实现干净的 MOSFET 驱动。

IC 可放置在开关 MOSFET 的 PCB 另一侧

结果、建议采用以下简要堆叠图示

以4层为例

 

 

它有利于设计小型封装和简化布局

这与所示的 EVM 有很大不同。

我们不知道这种实施是否可行

您能评论一下我们的预期布局设计吗?

此外、迹线的宽度取决于电流携带情况。 我们如何估算通向 MOSFET 栅极的走线?

   

谢谢

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    将 IC 放在电路板的底部是可以的。

    有关 BQ24800布局指南、请参阅此 常见问题解答。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    EVM 和常见问题解答的布局指南存在分歧

    常见问题解答:

    EVM 用户指南:

    请问哪一个会更好?

     

    谢谢

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    描述可能不清楚、导致混淆。 这意味着将 Q4、Q5、L1保持在同一侧、但您可以使用散热过孔将热量传导到其他层。

    此致。