This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:输出电压的其他用例。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036047/lm5170-q1-other-use-cases-for-output-voltage

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

大家好、

数据表的应用示例中写入了12V/48V。
此器件是否仅在12V/48V 下工作?
如果没有、您能告诉我如何更改输出电压吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您关注 LM5170。

    不可以、LM5170可用于其他电压。 48V/12V 只是一个典型应用。 请查看数据表7.3的工作范围建议运行条件。 由于 LM5170是电流控制器、因此电压调节设计采用外部反馈电路、通常是电阻分压器。 通过调节电阻分压器、它可调节至不同的电压。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢你的答复。
    在哪里可以参考数据表来设计电压控制?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo。、

    请参阅第9.1.4节

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢你的答复。
    您是否有适用于此用例的参考电路?
    您是否有计算工具或类似的设计工具?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo。、

    在第一个问题中、您讨论的是哪种情况? 仍然是48V/12V?

    可以在此处找到快速入门计算器。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvc205

    谢谢、

    银城