This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756EVM:52v 不是作为桥式整流器获得的

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23730, TLV431A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125391/tps23756evm-52v-is-not-obtained-as-bridge-rectifier

器件型号:TPS23756EVM
主题中讨论的其他器件:TPS23756TPS23730TLV431A

您好!

我使用的电路与评估板中的电路相同、用于我的研究目的。 在采购组件时、以太网插孔(7499511001)已过时、因此我在电路中使用了替代部件(7499511440)、使电路中的所有其他组件保持不变(随附原理图)。 我没有在桥式整流器上获得52v 输出、而它只有0.54v。  

此致、  

Sivakumar S G

e2e.ti.com/.../TPS23756EVM-shematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakumar、

    很高兴能提供帮助! 一个快速问题:Q11的栅极和源极是否短路?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    上述简短的说法是错误的。 现在、我移除了短路。 但结果是相同的。 在桥式整流器之后没有52v、也没有5V 输出。

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakumar、

    感谢您的更新! 请告诉我以下两个信息。 这将帮助我们 找到问题。

    由于有许多跳线(J46、J47、J48、...) 在您的原理图中、我需要知道每个模块的状态。 APD 等引脚可能会在施加适配器电压时禁用 PoE 输入电源。

    2.请问您使用哪种 PSE 向 PD 板供电? 您能否在 FB7 参考 V_SS 之前对 FB7进行降噪并测量电压? 如果 PSE 正常、您应该能够获得 PSE 检测电压、如 下面的绿色通道。  此操作将帮助我们了解问题出在电源发送(PSE)侧或接收(PD)侧。  

    顺便说一下、出于学习目的、您可以尝试通过以下方式申请此 EVM 板的免费样片:

    tisamples.ti.com/.../TPS23756EVM

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的回复。  

    我已经购买了相同的评估板、并将相同的电路用于我的应用。
    跳线连接与评估板中的设置相同、如下所示:

    J45 - 2/3

    J46 - 1/2
    J47 - 2/3
    J48 - 1/2


    我使用的是 tp-link PoE+ PSE (型号 TL-SF1006P)。 我已连接 FB7和 VSS 两端的电压示波器图像(在移除 FB7后)。  

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivakumar、

    我检查了原理图中的检测和分类电路。 他们看起来对我来说还可以。

    对于跳线状态、我还想确保 J44短路。

    我看到变压器次级侧存在开路、假设 J44短路、我可能怀疑维持功率特征 (MPS)会在流过以太网电缆的电流小于10mA 时关闭 PSE。 您可以在 VDD1和 RTN 之间放置一个4kOhm 功率电阻器、以保持最小 MPS 电流。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    实际上、变压器的次级侧未断开、我在这里连接了整个电路。 跳线 J44短路。  

    正如您所说、我已经在 VDD1和 RTN 之间放置了4K 电阻器。 但结果是相同的。

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6012.TPS23756EVM-shematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakumar、

    我在原理图中没有发现任何检测和分类电路问题。

    我建议您使用带工作台直流电源的剪切以太网电缆直接连接 PD 以太网端口。 您需要短接12、36、45和78 (如下图所示、来自 www.nellyssecurity.com/.../what-is-power-over-ethernet-poe-and-how-can-it-change-your-ip-camera-installation-life)。

    1.在工作台电源中设置+DC = 48V。  将开路负载的电源电流限制为~0.15A。  

    2.将36连接到+DC、12连接到-DC。 测量整流器输出电压并观察是否存在任何 SC 事件。

    3. 将 45连接到+DC、 78连接到-DC。 测量整流器输出电压并观察是否存在任何 SC 事件。

    如果整流器电路和 PD 端口正确、则整流器输出电压应接近48V。 并且通常开路负载电流应小于0.1A  

    请告诉我您的测试结果。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    如上所述、直流电源直接通过以太网电缆(36至+DC 和12至-DC)连接时、会发生短路事件、IC 会烧坏。 现在、我已经在电路板中组装了一个新的 IC。 在没有 电源的情况下检查电路板时没有 SC。  我是否必须 按照 第三步进行连接、即45至+DC 和78至-DC。 还是有其他解决方案?

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivakumar、

    感谢您的测试。 如果第二步已经导致 SC、我建议不要尝试第三步。 以下是一些问题和建议。

    1.对于 IC 损坏、您是指 在 SC 之后 PD 受损了吗? PD 通常具有过流/过热保护、以避免 SC 损坏。  

    2. CTL 引脚是否在测试板中浮动? 如果是、您可以尝试将其绑定到 RTN、以禁用 NMOS 初级侧栅极的导通。 则直流/直流应关闭。 然后查看 SC 是否仍然存在(快速拉出连接器可能会避免 IC 损坏)。

    3.变压器在偏置绕组处的匝数非常高(匝数比1:1.9)。 如果占空比保持高电平(即使是0.2个占空比、在 V_C 下为48*1.9*0.2 = 18V)、V_C 上的电压可能会超过限制(19V)。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    1.不  烧坏的 IC 是 TPS23756 IC、负载时仅连接 LED 进行指示。

    2、CTL 管脚不悬空、连接到 TCMT1107的第4个管脚。

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivakumar S G、您好!

    感谢您的更新。

    在您发送的原理图中没有看到光耦合器(TCMT1107)。 您能否发送 次级侧电路的原理图?  

    由于 Q11中的 G-S 短接已由您一侧修复、您是否可以断开 Q11并尝试使用工作台电源再次接通电路板电源(快速拉出连接器可能会避免 IC 损坏)? 因此、我们可以知道 SC 故障位于初级侧而不进行切换。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8171.TPS23756EVM-shematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivakumar、

     Q16的栅极驱动电路似乎无法正常工作。 当 SEC9为+和 SEC12 -时、Q16的栅极电压应为12V。除此之外、Q15和 Q16上没有缓冲电路、这可能会导致高过冲损坏这两个 NMOS。  

    可在 www.ti.com/.../sluuc91a.pdf 中找到栅极驱动电路和缓冲器电路示例

    请按照我在上面发布的注释 来拆分 Q11并尝试使用工作台电源再次为电路板供电(快速拔出连接器可能会避免 IC 损坏)? 因此 、我们可以在秒内调试 SC 故障而不产生影响

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我移除了 Q11。电源电压设置为48V 并为电路板供电、但电源电压降至2V。 初级部分似乎存在一些短路??

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivakumar S G、您好!

    感谢您的跟进! 初级侧似乎有一个 SC。

    移除 Q11后、您是否可以尝试打开 J44以查看 SC 是否仍然存在?

    是否存在导致您的案例 SC 的焊接问题?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    即使在移除 J44之后、也会发现有 SC。 未发现焊接问题。  

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivakumar、

    感谢您检查焊接问题。 我是否知道您在工作台电源中设置的钳位电流?

    我发现 即使 J44设置为开路、VDD 和 VDD1之间仍可能存在连接。 您可能还需要对 D59和 C219进行降序、以确保 VDD 未连接到 VDD1。

    如果断开、VDD 和 VDD1可以解决 SC 问题。 当我们重新连接 VDD 和 VDD1时、SC 再次发生、我怀疑 VC、VB、GATE 和 GAT2是可能消耗过多电流的电源引脚。 您能否尝试断开它们的连接以查看是否可以解决 SC 问题?

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    SC 是布局中的一个问题、这是我们一方的错误、现在已得到纠正。 但52V 没有到达电桥。

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivakumar、

    PSE 或 PD 的保护功能与 SEC 的电路故障相关、因此不会产生52V 电压。

    如前所述、 Q16的栅极驱动电路似乎不工作、需要添加缓冲电路。  可在 www.ti.com/.../sluuc91a.pdf 中找到栅极驱动电路和缓冲器电路示例

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

     变压器次级侧存在布局错误、晶体管 MMBTA06 (Q14)的引脚编号在原理图符号和封装中有所不同、因此发射极和基极发生了相互变化。 现在、我们已更正、并更换了次级侧的有源组件。 再说一次、它不起作用。

    是否有任何方法 可以确定 TPS23756 IC 在通过工作台电源为电路供电时是否工作正常。

    来自 GATE 和 GAT2引脚的信号可能是什么?

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivakumar、

    您能否在大容量电容器处获得52V 输入电压、 而现在却没有输出电压?  

    在正常运行时、栅极信号应显示在下方。 初始时、占空比应通过软启动电路降低。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    52V 输入电压尚未在大容量电容器上得到。 当 以太 网电缆与工作台直流电源直接连接 PD 以太 网端口时、电源中的电压会降至2V。

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivakumar、

    对于 电源中的电压、如果您的大容量电容器电压仍降至2V、则可能意味着仍存在 SC。

    要找到初级侧的 SC、请尝试对 D59和 Q11进行降级、然后打开 J11以查看 VDD 处的电压是否正确。 然后重新连接 D59并短接 J11、以查看 VDD1处的电压是否正确?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    我在 J11打开的情况下尝试去除水垢 D59和 Q11。 VDD 仍然没有得到。 我还尝试对 R211、R203、C228、D55进行脱焊、但仍然存在相同的问题。  

    谢谢、此致、  

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakumar、

    感谢您的更新。 抱歉、我的拼写错误应该是 J44、而不是 J11。

    初级侧似乎仍然存在短路(SC)。 很抱歉、在您进行这些修改后、我无法在原理图中看到 SC。 我想、一些电容器或器件可能会损坏并变成 SC。 请尝试:

    1.在电路板未供电的情况下,使用电压表测量 Vdd 和 RTN 之间的电阻

    2.请尝试移除 R210,这是 Q11的栅极电阻。 然后打开电源以查看是否仍有 SC。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivakumar、

    此外、还有一个调试检查列表。 使用 PoE PSE 作为输入时、您可能会尝试提取握手波形。 即使您最终没有 Vdd 电压、您也可能会看到一些握手波形。

    e2e.ti.com/.../PD-Debug-Check-List.xlsx

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    压降是由于布局不匹配、因此电桥中的二极管反向组装、并已进行整流。 现在、52v 正在桥接之后。 但输出仅为2.65V、而不是5V。 栅极和 Gat2波形也与我在这里附加的数据表中不同。 FRS 引脚中的电阻值为69.9K

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

    栅极图像

    Gat2图1

    Gat2映像2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakumar、

    栅极的频率看起来正确。

    由于 Vc 较低、振幅太低。 低 Vc 是由低 Vout 引起的。 所以这是合理的。

    根本原因可能是反馈环路。 您能做些什么:

    1.检查 T4的位置、带有二极管的侧应具有高匝数比(5500m Ω)侧;

    2.使用较小的电阻器(可能先尝试5.5欧姆)更改 R212、以查看输出电压是否增大;

    3、您能否向我发送更新后的原理图? 因为修改了多个器件。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    1.变压器 T4放置方式正确。

    2.我已将电阻器4.9欧姆、5. R212上为欧姆和6.8欧姆、 但输出电压仅为2.65V、 则这些是每个测试点的电压、

    VC = 7.2V、Vb = 5V、CTL = 1.6V、P12 = 0V、P36 = 52V、 GATE = 0、GAT2 = 0、RCS = 0、T2P = 0

    3、得到 Vout 大约需要10到15秒的时间。  

    4. 测量变压器前后接地的电压时,我得到的电压为3V,并在一段时间后下降。

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakumar、

    感谢您的检查。 我这边有两个问题:

    " 3. 获取 Vout 大约需要10到15秒的时间。"

    这很奇怪。 通常、延迟时间非常短(100ms 或更短)。   

    "四.  当测量变压器前后的接地电压时、我将获得3V 的电压、并在一段时间后下降。"

    您是说您在 C226测量了压降吗?

    如前所述、辅助栅极驱动电路和次级侧的缓冲电路存在一些问题。 如果您的原理图已更新、请将更新 后的原理图发送给我。  

    此外、我看到您的占空比很低、您能否在所示的点(CTL)测量电压? 如果此电压低于1.5V、 则可能需要检查 U40的位置。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    [引用 userid="525282" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125391/tps23756evm-52v-is-not-obtained-as-bridge-rectifier/4223296 #4223296"]您能否测量显示点(CTL)的电压?[/quot]

    CTL 上的电压为1.6V

    [引用 userid="525282" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125391/tps23756evm-52v-is-not-obtained-as-bridge-rectifier/4223296 #4223296"]您是指您测量了 C226的压降吗?

    是的、我测量了 C226两端的电压。

    [引用 userid="525282" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125391/tps23756evm-52v-is-not-obtained-as-bridge-rectifier/4223296 #4223296"]如果您的原理图已更新,请将更新 的原理图发送给我。

    我在这里附上了原理图。

    e2e.ti.com/.../PoE-Circuit-updated.pdf

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivakumar、

     CTL 处的电压将与初级 侧 NMOS 的占空比相关。 当电压为1.6V 时、会导致占空比极低、并可能导致输出电压过低。  

    我测试了一个 TPS23730电路板、 在开路负载下、V_comp 值为2V、在满载时为2.7V。  

    您在次级侧的反馈环路对我来说是正确的。 那么、您能否尝试下面的两种方法来查看我们是否可以找到一些线索。

    1.您可以尝试测量 R44的电压吗? 该值应为1.24V  

    2.您是否可以尝试将电阻器 R38减小到200 - 400欧姆。 如果流入 TLV431A 的源电流小于特定值、 则 TLV431A 可能无法正常工作。  

    顺便说一下、由于  没有缓冲 电路、我仍然对您的次级侧电源电路感到担忧。 但是、如果 Q6和 Q7的 VDS 和 Vgs 正常、则不需要缓冲器电路。

    此致、

    Diang

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    [引用 userid="525282" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125391/tps23756evm-52v-is-not-obtained-as-bridge-rectifier/4224629 #4224629]1. 您可以尝试测量 R44处的电压吗? 此电压应为1.24V。 [/引述]

    此时只有0.4V。

    [引用 userid="525282" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125391/tps23756evm-52v-is-not-obtained-as-bridge-rectifier/4224629 #4224629">您是否可以尝试将电阻器 R38减小到200 - 400欧姆。 如果流入 TLV431A 的源电流小于特定值、 则 TLV431A 可能无法正常工作。[/QUERP]

    我已经放置了380欧姆和330欧姆电阻器、在这两种情况下、输出电压都只有2.2V。

    [引用 userid="525282" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125391/tps23756evm-52v-is-not-obtained-as-bridge-rectifier/4224629 #4224629")顺便说一下、由于  没有缓冲 器电路、我仍然对您的次级侧电源电路感到担忧。 但是、如果 Q6和 Q7的 VDS 和 Vgs 正常、则不需要缓冲电路。[/quot]

    原理图经过修改、这将在修改后的电路板中完成。

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sivakumar、

    1.您可以尝试测量 R44的电压吗? 该值应为1.24V  

    此时只有0.4V。

    TLV431A 相关电路似乎存在一些问题、因此无法提供正确的1.24V 电压。这可能是为您提供低输出电压的主要原因。

    您可能需要检查 TLV431A 的相关元件(如 R44和 R40)、并 尝试使用新的 TLV431A 来替代旧的 TLV431A。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的回复。

    原理图中 TLV431A 的引脚编号不匹配、当 IC 位置校正后、输出端将达到5V。 (无缓冲电路)。

    谢谢、此致、

    Sivakumar S G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakumar、

    欢迎您的到来:)很高兴听到输出电压现在是正确的。

    如果您的问题得到解决、我将在最近几天内关闭该主题。 如果将来有任何其他问题、您可以打开一个新线程。

    此致、

    Diang