This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC21750:如何在 UCC217xx 和 ISO5x5x 中增加 DESAT 充电电流以缩短短路检测时间?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21759-Q1, UCC21750, ISO5451-Q1, ISO5851, ISO5452, ISO5851-Q1, UCC21710, ISO5852S-Q1, ISO5451, ISO5452-Q1, ISO5852S, UCC21710-Q1, ISO5852S-EP, UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037256/faq-ucc21750-how-can-we-increase-desat-charging-current-for-faster-short-circuit-detection-time-in-ucc217xx-and-iso5x5x

主题中讨论的其他器件:ISO5500UCC21759-Q1UCC21750ISO5451-Q1ISO5851ISO5452ISO5851-Q1UCC21710ISO5852S-Q1ISO5451ISO5452-Q1ISO5852SUCC21710-Q1ISO5852S-EPUCC21750-Q1

 对于 SiC 驱动、我们需要更快的短路检测时间!

该值由消隐电容器的值和固定的内部 DESAT 充电电流(500uA)决定

如何在不选择固定小值消隐电容器的情况下使用 DESAT 实现快速 SC 检测时间、从而安全地设计适用于 SiC 应用且具有 DESAT 检测功能的智能栅极驱动器?

具有 DESAT 检测功能的器件包括 :UCC21710、UCC21710-Q1、UCC21750、UCC21750-Q1、UCC21759-Q1、 ISO5451、ISO5451-Q1、ISO5851、ISO5851-Q1、ISO5452、 ISO5452-Q1、ISO5852S、ISO5852S-Q1、ISO5852S-EP、ISO5500

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 DESAT 检测功能的栅极驱动器通常通过 IGBT 进行短路检测。 使用集成 DESAT 的栅极驱动器进行设计时的一个限制是、通常很难实现足够短的 SC 检测、因此我们可以在发生损坏之前(在几微秒内)关闭 SiC FET。 这比 IGBT 短得多、IGBT 通常具有10us 的短路耐受时间)

    为 SiC FET 定制 DESAT 检测的一个关键挑战是、需要使用大于100pF 的消隐电容值来提供强大的防误报保护并保持可靠的检测。

    在具有 DESAT 引脚(500uA)的器件中、为消隐电容器充电(从而设置消隐时间)的内部充电电流是固定的、因此我们控制消隐时间的主要方法通常是更改电容器值! 高功率应用的性质意味着瞬态可能会通过 DESAT 电路中的 HV 阻断二极管耦合、并导致误报检测、因此选择一个非常小的电容器是一个问题。

     这是具有 DESAT 引脚的器件(UCC21710、UCC21750/59和 ISO5x5x 系列)面临的挑战。 具有 OC 引脚的器件可配置为 OC-for DESAT、有时称为"伪 DESAT "、但不存在此限制、因此非常适合 SiC。 OC-DESAT 允许设计人员任意设置 DESAT 检测阈值和 TD

    但是、通过简单地修改典型电路、我们还可以为具有 DESAT 引脚的器件添加一条消隐电容器充电电流的第二条路径。

    这样、我们就可以 更快地进行短路检测、从而有效地保护 SiC FET、而无需选择容值极小的消隐电容器、从而消除了检测时间和 SC 保护电路可靠性之间的折衷。

    设计的另一个重要方面是 调整 DESAT 检测阈值(E2E 常见问题解答) 以实现更早的检测。


    简介

    UCC2175x 和 ISO5x5x 通过集成 DESAT 检测功能检测短路并提供保护。 DESAT 系统具有内部电流源、可为外部电容器充电、从而设置"消隐"时间以防止误报。 在某些情况  下、设计人员可能希望增加消隐的充电电流、以缩短故障至关断的时间。 这在驱动 SiC 时至关重要、因为它们的额定短路耐受时间比 IGBT 短得多。 消隐电容器也可以更小、但我们不希望它太小、因为消隐电容器有助于抑制 DESAT 引脚上的噪声。

     使用带有 OC 引脚的 UCC217xx 型号实现 OC-AS DESAT 类似、我们可以使用外部组件对 UCC2175x 和 ISO5x5x 中的内部 DESAT 电流源进行补充。

    DESAT 检测的工作原理是什么?

    有关短路检测方法的更多详细信息、请参阅我们的电子书 《IGBT 和 SiC 栅极驱动器基础知识》。

    在正常运行期间、内部电流源  ICHG 通过串联电阻器和 HV 阻断二极管流向集电极、 如图 1所示、其中  VBLK  是消隐电容器  CBLK 上的电压 和 DESAT 引脚上的电压。 因此、该电压低于内部 DESAT 检测阈 值 VDESAT  (ISO5x5x 和 UCC21750/59为9V)。  

    图 1:正常运行期间的 DESAT 系统

     在过流/短路事件中、如图 2所示、集电极/漏极电压上升和 HV 阻断二极管反向偏置。 充电电流现在为消隐电容器充电,经过一段 时间 tBLK 之后,该电容器超过内部阈值  VDESAT 。 在短时抗尖峰脉冲时间后、检测到 DESAT 事件、驱动器将关断开关以防止损坏。  

    图 2:短路期间的 DESAT 系统

    在的这个标准配置中,我们可以  很简单地根据我们选择 的 CBLK  以及固定参数  ICHG   VDESAT 来估算 tBLK,如 (1)所示

    我们可以看到、从故障到关断的时间取决于充电电流  ICHG  和消隐电容  CBLK 的值。 如果我们需要更短的检测时间、我们可以在  一定程度上降低 CBLK (大约100pF)、但如果  CBLK  过小、可能会增加误报率并降低抗噪性能、因为该电容器充当滤波器、通过 HV 二极管应对瞬变。 通过增加充电电流、我们可以得到合理 的 CBLK 、并且仍然具有较短 的 tBLK。 在内部、此电流源是固定的、因此我们必须使用外部组件增大此电流。


    如何增加 DESAT 充电电流?

    增加充电电流的最简单方法是连接电阻器、如 图所示  这个电阻器的头部可被放置在 OUTH/OUT 或者 VDD/VCC2引脚上。 放置在 OUTH 上的好处是、额外的电流只会在开启期间流动、这是 DESAT 检测激活的唯一时间、从而节省了一点点功耗。

    如果将电阻器放置在 OUTH 上、则如果使用负偏置电源、DESAT 在关断期间可能会变为负值、但由于  RCHG 的值、 这不是问题、而且肖特基和齐纳二极管通常位于 DESAT 引脚和 COM 之间。 或者  、也可以使用肖特基二极管 DCHG 来防止关断期间的电流反向流动。 如果使用该二极管、  则应将以下公式中的 VDD 替换为 (VDDVF) 以补偿二极管的正向压降、但实际上、考虑这一点不会显著改变计算。

    由于  RCHG 提供的电流 取决于  VBLK 的值、DESAT 引脚上的值、因此其电流不是恒定的、也不是计算结果

    图 3:具有辅助电阻器配置的 DESAT

    我们还可以在外部实现恒定电流源、例如  4中所示的基于 PNP 的电路、但这会增加成本、复杂性和 PCB 面积。   使用恒流源对 tBLK 进行估算也很简单、因为我们只需将  ICHG 和   ICHG2相加、 (2)所示

    图 4:具有外部恒流源的 DESAT

    计算  辅助 电阻器配置

    为避免过于冗长的"推导"、请随意 跳至答案

    根据基本的电容-电流关系、我们可以使用  内部电流源以及 RCHG 上的电流(  随时间变化)、设置一个简单的差分方程、如(3)所示。


    重新排列并除以  CBLK、 我们在 (4)中有一个   非常典型的 ODE、在(5)中有一个简单的解决方案。  


     (5)的广义解决 方案是 (6)。 因此、我们可以轻松地替换我们的 knowns 并找到完整的表达式、其中  C1 基于我们的初始条件。  

    初始条件实际上取决于短路事件的类型。 如果 IGBT/FET 导通  短路(也称为 硬开关故障或 HSF)、则初始条件  VBLK (0) 将接近0V。 相反、如果在正常 IGBT 导通期间发生过流/过载事件(称为欠载故障或 FUL)、 则 CBLK 上已经存在一定的电压    、因为 ICHG 会使 HV 二极管和 RLIM 上的电压下降。 理想情况下、HSF 事件下的消隐时间将长于 FUL 条件下的消隐时间、因此我们选择考虑初始条件  VBLK (0)=0V。 在此初始条件下 、(6) 变为 (7)

    对于不太喜欢铅笔和纸张的人、我们也可以使用 Matlab /Octave  通过下面的脚本查找解决方案、然后可以轻松修改该脚本、以便根据所选的电路参数和固定参数(如 DESAT 阈值)进行评估。

    MATLAB 解决方案
    clear; clc;
    syms vblk(t) t rchg cblk vdd vdesat ichg tblk rlim;
    ic=vblk(0)==0; %set initial condition across blanking cap
    capcurr=cblk*diff(vblk,t)==(vdd-vblk)/(rchg+rlim)+ichg; %C*dv/dt = I(t)
    pretty(capcurr);
    eq_blk = vdesat==dsolve(capcurr, ic); %Our voltage at desat pin is solved with the initial condition we set.
    blanktime=solve(eq_blk,t);
    pretty(tblk==blanktime);

    答案:   我们现在根据内部电流源和辅助电阻器找到 tBLK 的公式、如 (8)所示