This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803C:Icex 的最大值:ULN2803A

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2803C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132870/uln2803c-max-value-of-icex-uln2803a

器件型号:ULN2803C

大家好、

这是使用 ULA2803A 的客户提出的问题。

我的客户想知道 VCE = 5V 时 Icex 的最大值。

是否可以在 pdf 文档中提供特性数据?

他们希望在实际工作条件下进行检查、因为他们所连接的器件的最大泄漏电流规格为20uA。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、  

    我们没有该特征数据。  

    我们只能保证数据表中提供的值、这些值表示最坏情况下 VCE 条件(VCE=50V)下的 ICEx 最坏情况。

    在较低的 VCE 电压下、泄漏电流将相同或更有可能减少、但我无法提供特定的量。  

    为了澄清这一点、集电极截止电流是指当集电极端子相对于发射极端子反向偏置且基极端子断开时流入集电极端子的直流电流。  

    我不清楚为什么下游器件的最大泄漏电流规格会成为这里的问题。  

    您能澄清一下吗?  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    感谢您的回答。

    他们需要知道、VCE=5V 时 ULN2803A 的泄漏电流不超过传感器侧所需的指定最大值。

    我想将数据作为实际值来查看流入晶体管的电流是否不超过20uA。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、  

    在 VCE = 50V 时、除最坏情况外、我们将无法提供任何 ICEx 数据。  

    您能否澄清一下、您的电源和收集器之间是否有传感器? 您能否共享器件型号以及 ULN2803A 和传感器之间的连接。

    传感器可以消耗多少电流的限制是20uA 吗? 如果是、则器件运行时将超过20uA 的限制。  

    还是20uA 泄漏限制是系统级限制?

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elizabeth、

    当然、正常运行期间的电流流动不是问题、但他们使用的传感器侧有限制。

    我知道没有可用的数据、但您能给我一些关于实际使用的建议吗?

    此致、

    Kenji

    e2e.ti.com/.../ULN2803A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、  

    如果在关断<=20uA 时具有最大允许泄漏电流、您会受到限制、则很遗憾、此器件不适用于您的应用。  

    我们只能确认它在关闭时泄漏<=50uA。  

    此外、我看到您考虑的是 ULN2803A、而不是 ULN2803C。 我们目前 正在过渡到 ULN2803C、本周结束时将提供一个包含有关 ULN2803A 状态的更多信息的 PCN。

    该器件具有相同的规格和不同的引脚排列。 区别在于 ULN2803C 有20个引脚而不是18个引脚。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

    在 VCE = 5V 时、ULN2803C 是否存在泄漏电流?

    不是一个保证值、而是一个我希望具有的值视图。

    此致、

    Kenji