This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:上升时间估算

Guru**** 2514815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035369/tps22976-rise-time-estimatation

器件型号:TPS22976

大家好、

您能否在以下条件下帮助仿真上升时间数据? 谢谢。

VIN = 3.3V

VBIAS = 3.3V

CT = 220pF

Cin = 1uF

CL = 1uF

RL = 10 Ω

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我将对此进行测试、并通过 EOD 9/14返回给您;但是、它应该非常接近数据表中列出的表、但由于 VBIAS 上的3.3V 电压而略有变化。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢你的帮助。

    如果您有任何测量数据、请告诉我。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    下表包括实验台上 EVM 上的条件的时序数据:

    时序结果(us)
    负载 噪声 TOFF Tfall
    10欧姆 615.6 638.7 2.502. 3.17.

    如果您想进行仿真、请告诉我;不过、仿真的周转时间通常为6周。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    感谢您的信息。

    如果客户希望让上升时间< 500us、使用0.1uF CL 是否是最简单的方法?

    因为使用需要更改布局的5VBIAS。 或者、您有更好的建议吗?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您可以在 CT 引脚上放置一个低电容(浮动0pF - 100pF)。 CL 电容器不会对上升时间产生很大影响。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    明白了。 非常感谢。

    此致、

    哈迪