This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:半桥拓扑的顶部-底部互锁

Guru**** 2382800 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, UCC21732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037116/iso5852s-top---bottom-interlock-for-half-bridge-topologies

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件: UCC21732

您好!

根据 ISO5852S 数据表(SLLSEQ0B–2015年8月–2017年1月修订)第9.4节器件功能模式表1 (功能表)、当 IN-为高电平时、驱动器输出保持低电平。 这可用于在半桥拓扑中实现顶部-底部互锁。 UCC21732、UCC21736等其他驱动器 IC 数据表中也显示了这种情况。
但是、ISO5852数据表中没有明确提到这一点。
查询是- ISO5852是否可用于实现与其他驱动器 IC (UCC21732....)相似的顶部-底部互锁 有什么问题?

此致、

Vijay Limaye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijya、  

    [引用 userid="390939" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037116/iso5852s-top---bottom-interlock-for-half-bridge-topologies "] ISO5852是否可用于实现与其他驱动器 IC (UCC21732....)相似的顶部-底部互锁 提到?

    是的。 您的理解是正确的!


    ISO5852S (以及基本上具有 IN+和 IN-引脚的任何其他驱动器)可配置为互锁。 连接将与 您在数据表中看到的 UCC217xx 完全相同。  

    如有任何其他问题、请告诉我。 如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。  

    最好

    Dimitri