This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.7 V 直流至220V 交流电

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035969/3-7-v-dc-to-220v-ac

你(们)好。

想知道 TI 是否有将3.7V DC 转换为220V AC 的产品。 输入电流为10A、20A、30A 等...

希望得到解决方案的建议。

此致、

徐建

jianxu@xtronica.no

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    我们需要一些时间来考虑您的请求并为您找到合适的解决方案、您能告诉我们您的应用、产品用途是什么?

    谢谢。

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan;

    感谢你的答复。 我们需要使用3.7V 18650锂镍电池来驱动小型220V 交流电动机、即40W、90W、200W 和高达400W、作为备用电源、以便在主电源断电时驱动电动执行器。 它只需在极短的时间内工作即可关闭阀门(在30秒内旋转90度)。

    因此、我们需要3.7V 直流至220V 交流反相、输入电流将非常大、从10A 到100A 不等。

    如果无法通过一个 IC 芯片进行管理、那么想知道 TI 是否有一些产品组合在一起 、例如从直流3.7V 到直流12V 直流、然后通过逆变器等从12V 直流到220Vac。

    如果有任何意见/建议、敬请提供。

    顺便说一下、您的电子邮件/电话联系详细信息是否与相符。

    此致、

    徐建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上、它应该有一个升压级和一个直流/交流级。 为了实现适当的交流输出电压调节、最好使用 TI C2000系列等数字控制来构建直流/交流级。

    对于升压级、这里可以使用推挽、我已经在 TI 参考设计上进行了一些搜索、以确定 升压级是否适合、下面是250W 设计、您可以参考。

    https://www.ti.com/tool/PMP11186

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max;

    感谢您的意见、您的建议可能会解决我的问题。 来试试吧。

    此致、

    徐建