This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:CPN:15-104239-01-PTI

Guru**** 2812845 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158456/ucd90320-cpn-15-104239-01-pti

器件型号:UCD90320

尊敬的 TI 团队:

ID 检查批次失败、如下面的屏幕截图所示。 我们以前运行过几次、没有任何问题。 请帮助提供以下建议:

1) 1) TI 何时使用新固件更新器件 ID?

2) 2)请告知此新固件的受影响日期代码何时出现。

3)我们如何提前(在生产加载之前)区分固件、因为这将影响器件 ID。

示例:典型的 DEVICE_ID 字符串是 UCD90320|3.00.0.3029|160915。 在此示例中、

硬件器件= UCD90320

固件主要版本= 3.

固件次要版本= 00

固件子版本= 0

固件版本号= 3029

固件构建日期= 2016年9月15日

从数据表中可以看出、这种差异是由于固件版本号和日期造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     TI 去年8月更新了 UCD90320固件、因此生产日期代码为08-2021或更高版本的材料应具有新固件3320。 PCN 在过去几年已发布给客户

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否知道您将 PCN 发送给谁? 我能不能有副本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    除非您是2021年7月之后的新客户、否则 PCN 将于去年发送给您的合作办公室。

    这可以通过您的主机编程工具轻松修复:

    您需要添加新的 device_id

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    您能帮助我重新发送 PCN 吗? 根据您提到的"合作办公室"、我是否知道 TI 已将此信息发送给谁? 我们需要知道这一点、以避免将来再次出现相同的问题、并需要检查收到 PCN 的人员/提醒他/她为什么不提前通知我们。

    此致、

    Sharifah Haslinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否从分销渠道购买了器件、因为我找不到您的公司名称作为 UCD90320的客户?

    您可以联系您的来源以获取 PCN。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    随附 在我们购买的器件的发票下方。 请帮助检查、对于所有 TI 将发送给谁的智能模块化技术? 因此、我可以联系 PCN 的人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jhe、

    另一个更新,我们的最终客户是思科。 请帮助您检查是否已将 PCN 发送至思科? 请告知您注意的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PCN 是在去年6月发布的、您可能不是当时的客户。  

    思科是众所周知的,去年获得了 PCN

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    谢谢,但我是否知道 PCN 是思科的客户地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请联系您在思科的同行以获取 PCN。  

    此致

    Yihe