This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:O/p 不正确。

Guru**** 2522740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136694/tps546c23-o-p-is-not-coming-proper

器件型号:TPS546C23

您好、TI 团队、

我设计并启动了 TPS546C23稳压器。

在初始条件下(1V@15A)、我通过反馈电阻器控制输出(o/p)、之后通过使用 PMBus 将输出更改为0.95V (通过更改 V_commond 值(0.57)、TI GUI 适配器)。

我可以通过 TI GUI 适配器监控/读取该值、但当我通过万用表检查电路板上的 o/p 时、我得到的是 O/p 电压0.852V。 其中一个电路板会发生这种情况。  

您在这方面的快速响应将非常值得注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    假设您可以在其他电路板上测量所需的输出电压(0.95V)、我是否正确?

    在使用 VOUT_COMMAND 将输出电压更改为0.95V 之前、输出电压是否正确调节至1V?  

    您能否向我们展示 SW、FB 和 o/p 的示波器波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    是的、我们将获得与存储在 NVM 中相同的结果。

    是的、  在使用 VOUT_COMMAND 将输出电压更改为0.95V 之前、输出电压正确调节至1V。

    当然、我 将尽快分享这些波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    谢谢你。 我将等待波形。  

    您还可以检查状态寄存器以查看器件是否跳闸了任何故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    我很抱歉耽误你的答复。 我们能够通过 PMBus 调出适当的输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您的问题得到了解决。  您是否愿意分享问题所在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    稳压器的一些引脚是干焊的。 我们进行了一些接触、之后我们获得了正确的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到已确定问题。  谢谢 Kapil。

    我们现在可以关闭该线程。