This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:TPS631000效率

Guru**** 2514365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158976/tps631000-tps631000-efficiency

器件型号:TPS631000

您好!

我们的供应商已使用 EVT 进行 TPS631000效率测试、并且 IT 效率结果相当低
在低区域、我们期望:



我们可以从器件变化中获得多大的效率变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volodymyr、

    效率可能因使用的外部组件而异。 使用了哪些组件、尤其是在低负载下、使用了哪种模式。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用了评估板、因此组件与数据表中的组件相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volodymyr、

    测量效率似乎是一项非常简单的任务、但准确测量在很大程度上取决于系统设置、因为需要同时进行4次精确测量。

    我希望客户可能会遇到一些测量设置问题、尤其是对于低负载、输入电流和输出电流的平均值计算可能会导致高效率结果差异。 由于输入电流不再是直流电流、因此测量设备需要非常频繁地进行测量、然后创建精确的平均值。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte、

    当然、进行精确测量可能并不像想象的那么容易。