This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请提供适用于此电源电路的变压器的关键参数

Guru**** 2519590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036263/please-provide-the-key-parameters-of-the-transformer-suitable-for-this-power-circuit

主题中讨论的其他器件:LM73606LMR36520

尊敬的先生:
我们的电源电路如下:(附件是关键部件规格)
它是 TI 的54V 至12V 电源电路。 然后通过变压器输出12V 电流(约50W)
您是否建议我将变压器匝数比和电源电路中的感应值等关键参数作为选择或定制的重要参考?
感谢您的帮助!

e2e.ti.com/.../5732.LM76005RNP.pdfe2e.ti.com/.../4621.BSF1770SMSE150MT_7F628D8AF866_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我将介绍有关如何设计隔离式 Flybuck 转换器的应用手册。 本应用手册中讨论的主题将有助于选择合适的耦合电感器、听起来您有兴趣了解这些电感器。

    请参阅参考的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva790/snva790.pdf

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我是基带电子工程师。 变压器的设计领域不是我的专长。 在前面的消息中直接发布的54V 至12V 电源是我当前产品中使用的电路。 最初没有变压器、但功率 IC 直接输出 DC12V。 但是、对于系统使用、电源 IC 的12V 输出与系统所需的12V 输出之间的隔离是正确的设计、因此必须使用变压器。 变压器制造商必须帮助定制变压器、并且在订购之前必须提供变压器的关键参数。 它们可以使其基于
    变压器的设计不是我的专长。 我不容易理解您为分析变压器的关键参数而提供的设计信息。 我还询问了工程师的 FAE、但他们似乎不理解、建议我直接访问 E2E 并咨询 TI。 AE
    由于产品开发的时间压力、您能不能帮助我分析当前54V 至12V 的电源电路。 如果我想使用能够转换12V (50W)的变压器、线圈匝数比、电感值等 关键参数、我将向变压器制造商提供这些参数、以定制变压器
    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很快就制作了一个计算器来对设计进行双重检查。 请参阅以下内容:

    我查看了应用手册以确认 LM73606是否适合此 Flybuck 应用、并确认可以使用。

    该计算要求至少11uH、因此15uH 应该具有足够的电感。

    在这种情况下、您将使用耦合电感器和1:1匝数比替换现有的15uH 单电感器。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生
    1.您建议的1:1耦合电感器是否与随附的规格类似?
    如下图所示。 我有一个问题:在更改为1:1耦合电感(4引脚)后,原始电路使用15 μ H 单电感(2引脚),您能告诉我如何在电路上连接耦合电感(4引脚)吗? 能否隔离耦合电感器两侧的12V 和 GND?

    e2e.ti.com/.../VISH_5F00_S_5F00_A0004339953_5F00_1_2D00_2569504.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、电感器和变压器将更改为单个耦合电感器。  

    您可以参阅应用手册以了解更多详细信息、但下面的电路图应说明连接情况。

    以下是使用 LMR36520的实际用例条件:

    此致、

    Jimmy