您好、TI 支持团队、
我们最终发现 DAStatus6结构中包含的 AccumulatedCharge 被吸入到一个给定的值几次,这是非常令人烦恼的。 我们正在检查整个数据包的 CRC、这很好、但不幸的是、我无法确保其他成员移动(例如、时间)、因为我的读取速度超过1Hz。 值为 -34772062 UAH (使用 userAh 从 BQ76942数据中提取、单位为 mAh、具有1000 *集成部件+ 1000 *分次部件/1<<32)
如何获得固定的电荷累加器值? 是否可以避免? 我们是否出错了?
感谢你的帮助