This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798应用

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159487/bq25798-bq25798-application

器件型号:BQ25798

我们正在考虑在太阳能电池板+电池应用中使用 BQ25798。 面板将是35W (18V/1.89A)面板、电池 待定。

以下是几个问题:

1) 1) BQ25798网页未提及电池类型。 我想知道适用的电池尺寸是多少?

2) BQ25798的任何其他特殊注意事项?(例如)

谢谢、

真诚地、

Boris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    充电电流高达5A (假设输入源能够提供足够的电源)、许多高达或超过5AHr 的锂离子电池组都可以。  要启用 MPP 操作、需要对 I2C 寄存器进行主机控制。  应用中是否提供主机处理器或微控制器?

    此致、

    Jeff