主题中讨论的其他器件:LMZ12001、 TPS92623-Q1
大家好、
你好。 我代表客户发布此查询。
请参阅下面的查询。
"我分析了您编写的 有关估算结温的文档、并对"计算"表有一些疑问。 具体而言、我不理解公式:
FR4的横向热阻 (每平方毫米)=if (velocity_lfpm >0;1/(0.23*mm*0.221/10);1/(0.23*mm*0.221/3.75)
1) 1)如果空气速度为正并且>0 FR4横向热阻增大、而空气速度为0m/s、则热阻减小。 这毫无意义。
2) 2) FR4的横向热阻 (每平方毫米)为何不考虑 FR4厚度?!! (值0.221在方程式中是什么)
如果您能给我发送更多信息、 我会很高兴。"
感谢您的帮助。
此致、
Marvin