请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25887 您好!
我叫 Babu、
有人能告诉我 我们在 BQ25887 IC 中可以使用的电容器限值范围是多少。
我的意思是、在数据表中、它们提供了4.7uF、我们是否可以使用大于该值的值? 如果是、您能否告诉我引脚中可使用的最大值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.