This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887 REGN 电容器限制

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036550/bq25887-bq25887-regn-capacitor-limit

器件型号:BQ25887

您好!  

我叫 Babu、  

有人能告诉我 我们在 BQ25887 IC 中可以使用的电容器限值范围是多少。

我的意思是、在数据表中、它们提供了4.7uF、我们是否可以使用大于该值的值? 如果是、您能否告诉我引脚中可使用的最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Babu、

    建议值4.7uF 应足以满足充电器的需求、我们没有该电容器的最小值/最大值。

    我不建议将该引脚用于其他器件的电源。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REGN 电容是否可以使用2.2uf 或10uf 而不是4.7uf?

    您能告诉我 REGN 电源引脚的确切功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babu、  

    REGN 电源引脚是内部 REGN LDO 的输出、用于偏置开关 FET、并可在外部偏置 TS 引脚的热敏电阻电路以进行温度检测。 因此、REGN 电容器用作内部 LDO 的输出电容器、用于确保 LDO 输出的稳定性。

    TI 建议使用上述电容值、因为其他值可能会导致 LDO 输出不稳定。

    此致、

    Juan Ospina