This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75437A:额定功率和电流

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75437A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036830/sn75437a-power-and-current-rating

器件型号:SN75437A

您好!

你好。

我们的客户正在使用 SN75437A、他们需要对此器件的功能进行澄清。 请参阅下文。

4个驱动器中的每一个都可以灌入500mA、但它们能否同时灌入500mA? 在室温下使用时、建议部件的使用功率小于2W -在这种情况下、每个通道的功率似乎都将为0.25W -因此在我看来、它们都可以同时使用。 数据表在该主题上有些模糊。

我只有一个应用程序要求所有4个通道同时处于活动状态、并希望验证其适用性。

期待您的意见。 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、  

    只要 在短时间间隔内平均的功率耗散处于持续耗散额定值(在25°C 自然通风条件下为2.075W)内、这些电路的所有四个部分都可以同时传导电流(0.75A/通道)、如下所示:

    此致、  

    Elizabeth