请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM5D1806 大家好、团队、
您能帮您查看随附 的原理图文件吗?
条件:
- 输入:5V,输出:0.95V (5.5A) (外部 EN 控制,外部时钟)
- 输入:5V,输出1: 1.8V (1.7A),输出2: 1.0V (2.8A) (外部 EN 控制, 外部时钟)
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
您能帮您查看随附 的原理图文件吗?
条件:
此致
e2e.ti.com/.../2117.SCH_5F00_comments.pdf
附注