This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI:ATL431LI 的过压保护

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159364/atl431li-overvoltage-protection-with-the-atl431li

器件型号:ATL431LI

你(们)好

我看到以下链接。 我想知道图4电路的详细工作原理。  尤其是 Q2如何工作? 谢谢。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-modern-voltage-references-help-shrink-small-designs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    该电路的工作原理如下:

    1:R1和 R2设置过压阈值。 它们的大小应确保当 Vin 达到所需阈值时、ATL431LI 基准引脚上的电压为2.5V

    2.当基准引脚上的电压低于2.5V 时、没有电流流经切断 Q2的 ATL431LI。

    3:当 Q2关断时、Q1通过 R5导通、从而允许电流在 Vin 和 Vout 之间流动。

    3.当 ref 引脚上的电压上升到2.5V 以上时、电流将流经 ATL431LI、Q2导通。 R3和 R4的大小可允许足够的电流打开 Q2和 ATL431LI。

    4.当 Q2导通时、Q1的基极被拉高、从而关断 Q1并从 Vin 断开 Vout。  

    我希望这能解释这个电路的工作原理。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢您的回复。