This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62824A:焊球成分

Guru**** 2814635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1157990/tps62824a-ball-composition

器件型号:TPS62824A

我们的客户询问以下问题以注册使用 Sn 的器件、您能告诉我们详情吗?

材料:TPS62824ADMQR

1、使用镍接地或不接地。 :是/否

μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m

3.热处理,如退火或非热处理:是/否

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    我将联系相关团队获取此信息、并尽快回复您。

    感谢您的理解。

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    您能否分享您需要此信息的原因?

    这些信息是内部器件数据。 您能否告诉我您是否与 TI 签订了 NDA 合同? 如果是、您可以分享该号码吗?

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    注册产品时、必须符合客户的规定、并且需要您要求的信息。
    当我之前问过问题时、无论签订了 NDA 合同、我都得到了解答。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133500/lp8733-ball-composition

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    我理解您的观点、即您之前已经得到了解答。 如果不是问题、我想了解需要这些信息的原因是什么?

    同时、我还在内部进行检查、并尝试从团队收集此信息。 请允许我为此留出一些时间。

    非常感谢您的理解。

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kota、

    请参阅下面的反馈:

    1. 是否使用镍接地。 :是的  
    2. 最外层层镀层的厚度:小于10 μm
    3. 热处理,如退火或非热处理:否

    谢谢!

    此致

    Sneha