This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:应用问题

Guru**** 2797535 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158568/tlv62569a-application-question

器件型号:TLV62569A
主题中讨论的其他器件: TLV62569

大家好、

我的客户有一些应用问题和我的意见、如下所示。 您能帮您再次检查一下吗? 谢谢。

TLV62569A 是否具有输出放电功能? ->否

2.过流保护的行为是什么? 断续模式还是锁存模式? ->  断续模式

TLV62569A 是否具有输出 OVP 和 UVP? ->不、我们只跟踪输出电压以控制 PWM。  当输出电压为 OV 时、PWM 将高达100%、当输出电压为 UV 时、PWM 将降至0%。

4.输出 OV/UV 时 PG 是否会下降? ->根据数据表、当输出电压为 UV 时、PG 将拉低、但当输出电压为 OV 时、PG 不会拉低。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    请参阅以下内容以了解我的意见:

    1) 1)  TLV62569A 是否具有输出放电功能?  

    Sneha----不

    2) 2) 过流保护的行为是什么? 断续模式还是锁存模式?  

    Sneha--我在 TLV62569中看不到任何断续保护。 我认为器件会检测 HS FET 的开关电流限制、当达到开关电流限制时、控制电路会关闭 HS-FET 并打开 LS FET 以降低电流。 请参阅下面的屏幕截图。  

    但是、我还会与设计工程师确认这种行为、并将很快向您更新。

    3) 3) TLV62569A 是否具有输出 OVP 和 UVP?

    Sneha ----不 TLV62569没有过压或欠压保护。

    4) 。 输出 OV/UV 时 PG 是否会下降?

    当输出电压降至标称输出电压的90%以下时、Sneha---PG 变为低电平。 当 Vout 达到标称值的95%时、它会变为高电平。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    感谢您的快速响应。

    客户希望找到解决方案并需要满足以下要求。 我们是否有更合适的解决方案?

    支持输出放电。

    2.与 TLV62569的 P2P/B2B。

    具有 OVP 和 UVP 功能。

    4.输出 OV 或 UV 时 PG 可拉低。  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    遗憾的是、我无法找到能够支持您列出的所有功能的解决方案。 不过,我有一些备选办法,在这里可以成为一种可能的解决办法。 请参阅以下内容:

    1) 1) TPS6282x/TPS6208x:此系列支持输出电压放电功能、且 PG 引脚具有定义的电压阈值。 当电压超过阈值或低于阈值时、PG 变为低电平。 这与 TLV62569不是 P2P。

    在这里、您可以找到其产品说明书的链接:

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62827a.pdf?ts=1664960331703&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62088.pdf?ts=1664973828325&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2) 2) TPS62Ax:该器件具有输出放电功能。 但没有为 PG 功能定义的阈值电压。 就 PG 功能而言、其行为类似于 TLV62569。 这与 TLV62569不是引脚对引脚、无论在某些布局修改中、TPS62A0x 都可以替代现有应用中的 TLV62569。 总之、它的性能将优于 TLV62569。  

    这是其数据表的链接。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62a01.pdf?ts=1664960522548&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    3) 3)我们将为我们的产品系列新增一项 OVP 功能。 如果您想了解有关此器件的更多信息、我们可以通过电子邮件对此进行讨论。 遗憾的是、我们还没有具有 UVP 功能的器件。

    请检查这些器件、并告诉我这是否适合客户的应用。

    此外、您能否分享有关客户应用的更多信息? 他们是否在自己的应用中尝试替换 TLV62569?

    OVP 和 UVP 是否是客户的关键要求? 如果是,原因是什么?

    如果这些信息是机密信息、我们也可以通过电子邮件继续讨论。  

    非常感谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    感谢您的信息。

    向客户推荐 TPS6282x 和 TPS62Ax。 但客户可能无法购买、因为他们不是与 TLV62569进行 B2B 交易(也不是与其他竞争对手进行 B2B 交易)。 您能否分享我们新产品的最新发展蓝图? 此外、我们还可以通过邮件讨论您的问题。 谢谢你。  

    此致、

    哈迪