This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-V200:化学 ID 的温度

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: GAUGEPARCAL, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036930/bq27541-v200-temperature-of-chemical-id

器件型号:bq27541-V200
主题中讨论的其他器件:GAUGEPARCAL

大家好、

电量监测计中使用的化学 ID 是 molicel INR21700P42A。
该 ID 是否对应于-30℃的低温?
如果不是、您可以创建一个对应于-30℃的新 ID?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom

    对于极低温度运行、需要额外的信息。 有一些在线工具可帮助调整化学数据。

    有关 更多信息、请参阅 GAUGEPARCAL 和 GPCRB 工具