This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD96370Q5M:控制器与放大器;功率级

Guru**** 2562040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036605/csd96370q5m-controller-powerstages

器件型号:CSD96370Q5M

大家好、

在电信设计中、我们正在寻找最大输出电流额定值为30A 的控制器+功率级。

请您推荐一些器件吗?

谢谢

Dharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharmaraj、

    您能告诉我们此处支持的处理器/ASIC 吗? 您 是否希望控制器提供任何功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的旋转1电源树、可使用实际额定电流(最大25A)进行修边、因为我们需要更换半模组件。

    您能告诉我们此处支持的处理器/ASIC 吗?

    FPGA (Intel)、CPU (NXP)、Switch (漫威)  

    您 是否希望控制器提供任何功能?

    是的、电压感应、I2C/PMBus 等智能技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们  脱机讨论。

    我将发送朋友邀请、然后我们可以 通过电子邮件进行沟通。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此帖子、我们可以通过电子邮件进行通信。