This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24AEVM:EVM 问题

Guru**** 2531040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24AEVM, TPS546B24A, TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034485/tps546d24aevm-evm-questions

器件型号:TPS546D24AEVM
主题中讨论的其他器件: TPS546B24ATPS546A24A

尊敬的 TI:

   以下是我在使用 TPS546D24AEVM 时提出的一些问题。  感谢您的回答。

  • 数据表中 VIN_OV_FAULT_LIMIT 的默认值为0015 (逐字记录)。 它在 Fusion 工具中为21V。 是这样吗?

  • 寄存器 PGOOD_CONFIG (0xE3)出现在 Fusion 工具中、但 我在数据表(2020年11月)中找不到它。 该寄存器是否存在?

  • 如果我们为 Avin 使用外部+5V 电源、我们是否将 POWER_STACK_CONFIG 保持在4.7V、或将其设置为5.1V?

  • 我很难理解是使用绝对数据格式还是相对数据格式。

  • 您是否为 EVM 准备了设计计算电子表格?

                                                  -Kirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirk、

    我们的专家 Peter 将进行检查、然后马上回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="461791" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034485/tps546d24aevm-evm-questions ]数据 表中 VIN_OV_FAULT_LIMIT 的默认值为0015 (逐字记录)。 它在 Fusion 工具中为21V。 这是正确的吗?

    是的。 VIN_OV_FAULT_LIMIT 使用 SLINEAR11格式、其中5个 MSB 位表示2补码格式的指数、从-16到15、11个 LSB 位表示-1024到1023的尾数、模拟值为尾数 x 2^(指数)

    0015h 为指数= 0且尾数= 21 (16 + 5)  

    [引用 userid="461791" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034485/tps546d24aevm-evm-questions ]寄存 器 PGOOD_CONFIG (0xE3)出现在 Fusion 工具中、但我在数据表中找不到它(2020年11月)。 此寄存器是否存在?

    是的、您可以在 TPS546B24A 或 TPS546A24A 数据表中找到详细说明。  尽管某些位被列为只读、但所有16位都是可写的并且具有 NVM 备份。

    [引用 userid="461791" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034485/tps546d24aevm-evm-questions "]如果我们为 Avin 使用外部+5V 电源、我们是否将 power_stage_config 保持在4.7V、或将其设置为5.1V?

    如果为 Avin 供电的电压为5V、则可以将 Avin 和 VDD5连接到5V、以消除线性稳压器的压降并提高效率。  当 Avin = 5V 且内部 LDO 处于活动状态时、由于线性稳压器的正向压降、4.7V 或5.1V 之间的性能差异很小。

    [引用 userid="461791" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034485/tps546d24aevm-evm-questions "]我很难理解是使用绝对数据格式还是相对数据格式。

    默认情况下、TPS546x24A 系列使用相对数据格式来输入 OV、UV 故障和警告限制以及裕度高和低。  在相对模式下、无论编程的输出电压如何、这些命令都具有相同的命令值。

    在绝对模式下、这些命令的命令值作为直接电压输入或读回、每个输出电压的值将不同。

    大多数使用新编程软件或固件的用户发现使用起来相对容易、因为通常需要较少的调整、但在为早期版本的 PMBus 开发的传统软件和固件中、绝对模式更常见、而 PMBus 不包含相对格式。

    [报价 userid="461791" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034485/tps546d24aevm-evm-questions "]您是否已为 EVM 准备了设计计算电子表格?

    我没有看到准备好的环路、但应该注意的是、由于输出电容器的线性布局、EVM 的环路带宽在一定程度上受到高布局寄生电感的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirk、

    很高兴我们能够为您解决您的问题。  如果您有任何其他问题、请创建新主题。